MAGNA3 rend superflue les vannes d'étranglement

Sans compteur d'énergie ni vannes d'équilibrage
Fonctionnement de la fonction FLOWLIMIT

Vous disposez d'un bâtiment équipé d'un réseau complexe de tuyauteries et vous avez besoin d'installer un système CVCA. De nombreux facteurs sont à prendre en compte, de la perte par friction dans les tuyauteries à la perte de charge dans les sections de tuyaux plus longues. Il convient même de tenir compte de la taille et de la puissance de la pompe.

Lors de Clima 2013, 11e congrès mondial REHVA à Prague, il a été indiqué qu'environ deux tiers des pompes fonctionnent constamment à pleine capacité alors que cela n'est nécessaire que 5 % du temps, ce qui démontre la difficulté d'équilibrage des systèmes CVCA.

Le MAGNA3 est la dernière génération du célèbre circulateur MAGNA dont la technologie basée sur des années d'expérience n'est plus à prouver. Toujours équipé d'un moteur à aimant permanent, de la fonction FLOWLIMIT et du convertisseur de fréquences intégré, le MAGNA3 présente certaines innovations. Véritable concentré de technologie intelligente, ce nouveau circulateur révèle une nouvelle fois la qualité Grundfos.

Figure 1 : la fonction FLOWLIMIT activée permet de régler un débit maxi pour le MAGNA3. Le circulateur surveille en permanence le débit. Cela réduit le risque de déséquilibre et le besoin de vannes de régulation afin d'améliorer le rendement énergétique globale de l'installation.

 


Définition du débit maximum grâce au circulateur MAGNA3 et de la limite de débit FLOWLIMIT
"Regardez les courbes de débit pour les autres pompes, commente Anders Nielsen, chef de produit du MAGNA3. Elles augmentent en permanence. Nous pouvons à présent ajouter une ligne verticale sur l'axe des abscisses de ces graphiques, qui indique le niveau maximum de débit de la pompe choisie (voir Figure 1). Elle peut atteindre cette limite et pomper la quantité d'eau fixée, mais elle ne peut pas la dépasser".


Le circulateur MAGNA3 fait circuler la quantité d'eau qui lui a été indiquée.

Anders Nielsen, chef de projet Grundfos MAGNA3

Photo : Grundfos GO vous permet de commander vos installations de pompage à distance et d'avoir accès aux outils Grundfos en ligne. cette interface conviviale et intelligente vous permet de contrôler chaque aspect de la performance de vos pompes. Vous pouvez surveiller toutes les données importantes pour bien gérer vos installations que vous pilotiez une ou plusieurs pompes en même temps, changer les réglages, etc  Il communique par ondes radio et infrarouge. Il fournit des données sur le point de consigne, la puissance consommée, la température du fluide, le débit d'eau et les heures de fonctionnement. L'application est disponible pour les appareils iOS d'Apple et Android.

Auparavant, les vannes de régulation jouaient ce rôle, mais n'avaient aucun lien direct avec la pompe et ne pouvaient pas modifier son débit. "C'est comme si vous apportiez à une voiture l'énergie suffisante pour qu'elle roule à 100 km/h, mais que vous freiniez pour qu'elle ne roule qu'à 60 km/h, explique Anders Nielsen. C'est une manière non seulement inefficace de conduire une voiture ou d'utiliser une pompe, mais également très peu rentable."

Le débit pouvant à présent être commandé par le circulateur, l'équilibrage du système est bien plus facile et la marge d'erreur est réduite. Quand une installation est conçue pour fournir 100 mètres cubes par heure et qu'elle y parvient, nous pouvons dire que le fabricant a réussi. Cependant, de nombreuses autres variables entrent en jeu. Lorsque la perte de charge est fortement inférieure à la perte initialement prise en compte dans la conception, le circulateur continue de fonctionner inefficacement. Par exemple, si une fenêtre est laissée ouverte et que le radiateur n'est pas arrêté, le circulateur augmente la quantité pompée afin de maintenir la température, ce qui entraîne un gaspillage d'énergie.

MAGNA3 : l'outil d'équilibrage ultime
L'équilibrage est l'un des aspects les plus complexes du système CVCA, cependant, le MAGNA3 et la fonction FLOWLIMIT permettent d'éliminer les approximations.

"Grâce au MAGNA3, vous pouvez équilibrer des parties de l'installation, indique Anders Nielsen. Lorsqu'il est connecté à une section spécifique de l'installation, quel que soit le diamètre du tuyau, le circulateur e MAGNA3 fait circuler la quantité exacte d'eau qui lui a été indiquée".

De plus, le contrôleur intelligent Grundfos GO active la fonction FLOWLIMIT en donnant le contrôle total à l'opérateur du système, ce qui peut également être réalisé directement sur le circulateur. Bien plus qu'un circulateur, le MAGNA3 fonctionne comme un compteur d'énergie thermique et réduit le besoin de vannes d'équilibrage dans le système.

Les rapports sur le fonctionnement du circulateur peuvent être échangés par voie électronique et les utilisateurs peuvent contrôler plusieurs variables, y compris la température, ce qui leur permet d'effectuer rapidement des rectifications.

 

Exemple d'installation
Quels types d'installations sont adaptées au MAGNA3 ? Anders Nielsen donne l'exemple d'un bâtiment à quatre façades. Les connaissances actuelles sur la technologie des pompes sont telles qu'une installation serait équipée de vannes de régulation pour chaque section. Avec un MAGNA3, l'installation est simplifié. Quand vous installez un MAGNA3, vous pouvez vous passer d'une vanne de régulation (voir figures 2 et 3).

 

Figure 2 : schéma d'un système CVCA traditionnel. Des boucles de mélange avec des vannes de régulation sont présentes en aval de chaque pompe. On utilise des compteurs d'énergie pour suivre les flux d'énergie dans les ailes est, ouest, nord et sud du bâtiment.

Les excédents pouvant être éliminés, le système est beaucoup plus propre. Cela permet de réaliser des économies de coûts d'installation et de maintenance car le MAGNA3 assure lui-même ces trois fonctions. Outre sa fonction de circulateur, il fournit des relevés de rendement énergétique précis et rend superflue l'utilisation de vannes de régulation. Dans le cas où l'installation serait installée dans un endroit sans système CVCA, les coûts de mise en service seraient également réduits, ce qui signifie que, sur une période prolongée, le circulateur MAGNA3 s'autofinance.

Figure 3 : système identique équipé du circulateur MAGNA3 et de la fonction FLOWLIMIT. Aucun compteur d'énergie séparé ni aucune vanne de régulation n'est requis.

D'après Anders Nielsen, l'un des participants à l'atelier Grundfos de Clima 2013, congrès mondial REHVA, a observé de manière très simple : "Si je n'ai pas besoin d'acheter une vanne de régulation et un compteur d'énergie supplémentaire, je réduis les coûts initiaux. Et la première étape vers des performances accrues est d'acquérir des informations sur le fonctionnement de l'installation que nous pouvons obtenir grâce à la mesure d'énergie et la possibilité de tenir un journal de résultats en ligne en temps réel".

Cliquez ici pour plus d'informations sur la MAGNA3.

 

Photo : avec les circulateurs MAGNA3, les vannes de régulation ne sont pas nécessaires dans une installation de chauffage ou de refroidissement.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati