Pompes solaires plus puissantes

Un convertisseur permet d'alimenter les pompes en énergie solairePHOTO : un nouveau convertisseur, le Renewable Solar Inverter, a été utilisé avec un système de pompage SP Grundfos pour réduire la consommation dans le bassin Murray-Darling, situé dans l'état de Victoria en Australie. Jusqu'à peu, trop d'eau était pompée dans le bassin ; la gestion était quasi inexistante et coûteuse et la situation commençait à devenir critique. Lou Zarro, responsable Grundfos, Scott Quane, responsable produit pour l'Australie et Andrew Black, d'Envirotech Environmental Solutions posent devant les panneaux solaires du nouveau système de pompage fonctionnant à l'énergie solaire.
Un nouveau convertisseur pour plus de puissance

Un nouveau convertisseur permet d'alimenter les pompes en énergie solaire
Le Renewable Solar Inverter vient compléter la gamme des produits Énergie renouvelable

En 2013, Grundfos a lancé sur le marché un convertisseur qui permet à une majorité de pompes submersibles du marché d'être alimentées en énergie solaire. Le nouveau convertisseur Renewable Solar Inverter (RSI) élargit la plage de puissance des pompes de 1.4 kW à 9.2 kW.

« Le fait est que nous ne disposions que des petits systèmes comprenant un convertisseur intégré au moteur, » explique Geraldine Tsui-Yee-Lin, responsable produit mondial pour les produits Énergie renouvelable chez Grundfos. « À présent, nous pouvons proposer un convertisseur qui est bien plus polyvalent et qui convient donc mieux aux systèmes de plus grande taille. »

Un convertisseur permet d'utiliser le courant continu généré par les panneaux solaires en le convertissant en courant alternatif pour pouvoir contrôler les pompes. Avec le Renewable Solar Inverter, les pompes peuvent s'adapter aux sources d'énergie solaire plutôt qu'à des sources traditionnelles ou à des groupes électrogènes.

Geraldine Tsui-Yee Lin indique que l'intérêt pour les énergies renouvelables s'est accru ces dernières années, l'énergie solaire devenant plus rentable. Les panneaux solaires représentent une source d'énergie renouvelable fiable pour les zones n'étant pas couvertes par les réseaux d'électricité.

Et la fiabilité est un facteur extrêmement important pour les pompes alimentées en énergie renouvelable, explique-t-elle. La majorité des pompes alimentées en énergie solaire sont utilisées pour l'irrigation et l'eau potable dans les zones rurales, où le courant du réseau est cher et le réseau lui-même peu fiable. Les pompes sont donc plutôt alimentées par des groupes électrogènes. Quand il n'y a plus d'essence, l'accès à l'eau potable peut également se trouver interdit.

Grundfos emploie des pompes alimentées en énergie solaire depuis plus de 30 ans. En 2000, l'entreprise à lancé SQ Flex, une petite pompe dotée d'un convertisseur installé directement dans le moteur. Le nouveau RSI représente l'étape suivante dans la famille des produits Énergie renouvelable Grundfos, en permettant progressivement à toutes les pompes Grundfos d'être alimentées en énergie solaire. Le convertisseur est actuellement disponible pour les pompes submersibles, et il est prévu d'étendre le principe au reste de la ligne de production Grundfos.

« L'un de nos objectifs est de rendre tous nos produits durables, » explique Geraldine Tsui-Yee Lin. « Ce convertisseur est notre prochaine étape. »

RSI Grundfos (boîte bleue) convertissant du courant continu en provenance de panneaux solaires en courant alternatif pour alimenter un système de pompage SP dans le bassin Murray-Darling en Australie.
PHOTO : le RSI Grundfos (boîte bleue) convertissant du courant continu en provenance de panneaux solaires en courant alternatif pour alimenter un système de pompage SP dans le bassin Murray-Darling en Australie.

L'un de nos objectifs est de rendre tous nos produits durables. Ce convertisseur est notre prochaine étape.

Geraldine Tsui-Yee Lin, responsable produit mondial, Énergie renouvelable chez Grundfos

Les réservoirs sous pression et panneaux solaires de la nouvelle station de pompage SP dans le bassin Murray-Darling en Australie.
PHOTO : une faible empreinte : les réservoirs sous pression et panneaux solaires de la nouvelle station de pompage SP dans le bassin Murray-Darling en Australie.
Télécharger la brochure Solaire
Water Supply Using Clean Energy et Grundfos Solar Submersible Pumps

Pour de plus amples informations sur les systèmes à base d'énergie solaire et renouvelable, télécharger la brochure,Water Supply Using Clean Energy et Grundfos Solar Submersible Pumps .





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati