Dosage : économiser des agents de fermentation

Le dosage numérique rentabilisé en six mois en Lituanie
Vidéo : la précision nous fait gagner de l'argent

L'investissement dans les pompes Grundfos SMART DDA a été rentabilisé après six mois de fonctionnement dans une usine lituanienne de bioéthanol.

VIDÉO : L'investissement dans les pompes Grundfos SMART DDA a été rentabilisé après six mois de fonctionnement dans une usine lituanienne de bioéthanol

AB Biofuture est l'un des plus importants producteurs de bioéthanol dans les pays baltes. Sa capacité de production évolue d'un jour à l'autre en fonction de l'offre et de la demande. Les cultures utilisées dans les réacteurs varient également fortement, du seigle au blé en passant par d'autres biomasses. Ces facteurs influencent la charge, et donc la pression, de l'installation. Les anciennes pompes doseuses de l'entreprise ne donnaient pas de bons résultats dans ces conditions.

La production de bioéthanol nécessite de faibles quantités de ferments, dosées précisément, faisant office de catalyseurs pour ouvrir les fibres de la biomasse et en extraire les sucres. La fermentation de ces sucres aboutit au bioéthanol. De plus, de petites quantités précises d'additifs augmentent la production finale de bioéthanol.

Les pompes doseuses d'AB Biofuture n'arrivaient pas à faire face aux variations complexes de l'installation et dosaient des quantités de ferment trop importantes, déclare Andrius Petruškevièius, directeur technique chez AB Biofuture.

« La précision des pompes est importante, parce que ces produits chimiques sont chers. Les anciennes pompes sont usées et imprécises », dit-il. « Nous n'étions pas très contents des réparations nécessaires et du temps que prenait leur réinitialisation, et nous étions à la recherche de pompes plus précises. »

PHOTO : AB Biofuture produit plus de 40 000 tonnes de bioéthanol par an.

Les anciennes pompes n'étaient pas non plus à la hauteur dans d'autres domaines. AB Biofuture avait vraiment besoin d'un nouveau type de pompe pour faire face à plusieurs défis :
 

- Les fréquentes variations de pression dans le broyeur et dans les conduites

  • Le dosage d'agents chimiques dans des conduites sous pression ou non
  • Les fortes variations de la charge de production qui impactent les besoins en agents chimiques
  • Le dosage de quantités allant de 0,1 à 25,0 l/h
  • La capacité à traiter les agents chimiques dégazés sans accumulation de gaz dans les têtes de pompe
  • Les fonctions de régulation avancées nécessaires pour les pompes.

Grundfos Lituanie domine le marché avec 12 solutions de dosage répondant à ces exigences avec les pompes Grundfos SMART Digital Dosing Advanced (DDA).

Trouvez la bonne pompe pour une installation ou un remplacement

Retour sur investissement en 6-7 mois
AB Biofuture a immédiatement senti la différence - en terme de rentabilité.

« Moins de ferment, c'est de l'argent économisé pour nous », annonce Andrius Petruškevièius. « D'après nos calculs, nous économisons environ 10 % de la quantité dosée en pic de production. En temps réel, nous pensons économiser environ 7 % par rapport aux quantités dosées précédemment. Nous estimons la durée de rentabilisation à 6-7 mois après l'installation des nouvelles pompes. »

Son équipe a également été impressionnée par la précision des pompes DDA, d'après Andrius Petrusevicius, ingénieur des ventes chez Grundfos Pumps Baltic Ltd. La fonction AutoFlowAdapt permet aux utilisateurs d'optimiser les performances de la pompe en s'adaptant aux variations de pression de l'installation.

Biofuture utilise également avantageusement la réduction du signal d'entrée analogique pour obtenir une régulation optimale des pompes à faibles débits. Dans ce cas, l'installation a besoin d'un débit compris entre 0,1 et 1,5 l/h. La réduction du signal d'entrée d'un débit nominal de 7,5 à 2 l/h par pas de 4-20 mA a permis d'augmenter la précision.

« Cette application demande une précision très poussée, pour des quantités très faibles, dans une installation où la pression change très souvent », explique Andrius Petrusevicius. « La pompe SMART DDA a rempli toutes les conditions fixées par le client. »

Encadré : produits Grundfos fournis
PHOTO : une des pompes Grundfos SMART Digital Dosing Advanced (DDA) chargées de doser les ferments dans l'usine lituanienne de bioéthanol.

Produits Grundfos équipant l'usine de bioéthanol d'AB Biofuture

Pour l'usine de bioéthanol d'AB Biofuture en Lituanie, Grundfos a fourni les pompes doseuses digitales suivantes :

12 pompes Grundfos SMART Digital Dosing Advanced (DDA), notamment des DDA 7.5-16 FCM et DDA 30-4 FCM.

À propos d'AB Biofuture
PHOTO : AB Biofuture

AB Biofuture est l'un des principaux fournisseurs de bioéthanol de qualité en Lituanie et en Europe occidentale. Située à Silute, en Lituanie, l'usine produit jusqu'à 40 000 tonnes de bioéthanol par an grâce à une technologie sophistiquée basée sur une membrane zéolithe.

La société utilise les pompes doseuses Grundfos DDA pour les agents de fermentation intervenant dans la production de bioéthanol. D'après la société, le passage aux pompes DDA a été rentabilisé en six mois environ grâce aux économies réalisées sur les ferments.

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati