En jeu: le confort de 36 500 clients.

Une centrale de chauffage urbain verte choisit Grundfos pour sa mise à niveauMartin Gjesing, technicien en charge de la maintenance des moteurs
Étude de cas - le chauffage urbain

Les pompes sont au cœur même de tout réseau de chauffage urbain; elles doivent refouler l'eau sur des kilomètres et des kilomètres de canalisations pour atteindre l'installation de chauffage des clients. Lorsque VERDO, une centrale de cogénération située à Randers, au Danemark, a eu besoin de remplacer ses pompes principales, elle a saisi l'occasion pour renouveler l'intégralité de son parc.

Écologique et économique
De nombreuses centrales ont pour ambition de réduire leurs émissions de CO² et de NOx. Mais les ambitions vertes de VERDO visent plus haut. Contrairement à de nombreuses centrales électriques fonctionnant avec les énergies fossiles, VERDO est entièrement alimentée en biomasse, une ressource renouvelable composée de matières organiques. Le service de gestion de la centrale veut également en faire l'unité de production d'énergie la plus verte du Danemark en termes d'émissions de CO² et d'énergie consommée.

L'un des moyens d'atteindre cet objectif est d'alimenter la centrale en copeaux de bois et en pellets 100% neutres en termes de CO². En fait, VERDO s'est assuré que même le transport du bois de la centrale était aussi neutre que possible.

Photo: VERDO est alimentée en copeaux de bois et pellets neutres en CO²


Nous avons une idée précise de ce que nous voulons : une extrême fiabilité, des résultats prouvés et un rendement élevé sur le plan hydraulique de nos pompes principales

Jesper Thillemann Petersen, chef de projet chez VERDO

36 500 personnes sont dépendantes de VERDO pour leur chauffage.

Jesper Thillemann Petersen, chef de projet, a dirigé le nouveau projet concernant ces pompes principales.

"Nous alimentons le réseau de chauffage urbain 365 jours pas an, couvrons plus de 36,500 foyers, et notre ville est en expansion, explique-t-il. Nous avons une forte responsabilité envers nos clients, les futurs consommateurs et l'environnement. Cela signifie que nous savons très exactement ce que nous voulons : une extrême fiabilité, des résultats prouvés et un rendement élevé sur le plan hydraulique de nos pompes principales."

Il poursuit : "Le fait que 36 500 personnes dépendent de la solution de pompage adoptée est lourde de conséquences : c'est leur confort quotidien qui est en jeu".

Photo : Erik Sommer, aux commandes du réseau de distribution de VERDO.

La solution Grundfos pour une énergie verte

Grundfos a proposé à VERDO la solution parfaite en termes de taille, de fiabilité et de performances. La centrale a été équipée des plus grosses pompes HS Grundfos, intégralement équipées de moteurs IE3 assurant un haut rendement, "tête remplaçable" et volute double équilibrant le circuit hydraulique.

À présent, la centrale est prête à fournir la ville en développement de Randers en chauffage urbain vert, et ce, en toute fiabilité sur les décennies à venir.

"La solution Grundfos répondait à toutes nos attentes et allait même plus loin. Nous avons accru notre capacité thermique et sommes prêts à fournir notre ville en chauffage urbain écologique, et ce, en toute fiabilité," déclare Jesper Thillemann.

Cliquez ici pour télécharger la brochure Grundfos sur le chauffage urbain

 

Ce que Grundfos a proposé à la centrale de chauffage urbain de VERDO

Produits :
* 10 pompes HS et 2 pompes NKG
* Capacité combinée : Jusqu'à 9 700 m3 en PN 25
* Moteurs : jusqu'à 630 kW

* Plus une grande variété d'autres pompes pour des applications allant du refroidissement à l'alimentation, en passant par le traitement de l'eau et bien plus. Vous trouverez tous les détails sur ce point précis dans notre brochure sur le chauffage urbain.

Une température inférieure dans les canalisations d'alimentation :

* Hiver : de 95 °C avant remplacement à 78 °C après remplacement

* Été : de 84 °C avant remplacement à 74 °C après remplacement.

Une capacité accrue :
La capacité de production est passée de 40 MW à 60 MW pour supporter la croissance attendue de l'un des nombreux quartiers que Verdo alimente en chauffage urbain.

Photo : Grundfos a fourni des grosses pompes ainsi qu'une gamme de solutions de pompage industriel.


Le fait que 36 500 personnes dépendent de la solution de pompage choisie est lourd de conséquences : c'est leur confort quotidien qui est en jeu.

Jesper Thillemann Petersen, chef de projet chez VERDO

À propos de VERDO
Verdo est un fournisseur d'énergie écologique ; il gère une centrale de cogénération moderne, basée à Randers, au Danemark.
Capacité : électricité : 48 MW, énergie thermique : 140 MW plus 133 MW sous forme de chaudières servant lors des pics de consommation et en cas d'urgence.
Clients : 54 000 clients pour le secteur électrique, 36 500 clients pour le secteur chauffage
Pompes : De par leur forte représentation sur le site, plus de 80 pompes, d'une puissance allant de 0.12 kW à 630 kW, jouent un rôle central dans la régularité, la fiabilité et le rendement de Verdo. 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati