Adaptation automatique du circulateur MAGNA3

Adaptation automatique du circulateur MAGNA3
AUTOADAPT
TAB_1_MAGNA3_RW_FORSIDE_NYT_DISPLAY

Dévoilé pour le marché américain lors de l'AHR EXPO de Dallas en janvier, le nouveau circulateur MAGNA3 de Grundfos est la gamme de circulateurs pour bâtiments commerciaux la plus efficace sur le marché, ainsi que l'une des plus intelligentes.

La technologie unique AUTOADAPT développée par Grundfos est une commande de pression proportionnelle dotée d'intelligence, qui élimine les difficultés liées au réglage du circulateur. Avec AUTOADAPT, le MAGNA3 ajuste son propre point de consigne sur la base des performances réelles du système, en examinant l'état de débit le plus élevé du système et en ajustant son point de consigne pour cet état. Résultat : un point de consigne le plus bas possible et une consommation d'énergie la plus basse, le tout basé sur les performances réelles du système.

Applications réelles
La fonction AUTOADAPT élimine les inconnues lors de la configuration d'un système et offre le meilleur taux d'efficacité pour les applications réelles. Et puisque le circulateur est réglé pour fonctionner dans le système réel, il ne transige également pas avec les exigences en matière de confort. Le circulateur apprend à partir des exigences du système et réduit son propre point de consigne pour minimiser la consommation d'énergie tout en répondant aux exigences en matière de débit.

Cliquez sur les autres onglets pour en savoir plus sur le circulateur MAGNA3.

Limitation du débit

Sous tous les modes de commande, la fonction FLOWLIMIT vous fait économiser le besoin d'équilibrage du point de consigne. Le circulateur n'ira jamais au-dessus de débit maxi qui est défini.

Le MAGNA3 est doté de nouvelles technologies et fonctions supplémentaires qui le rendent encore plus efficace. La nouvelle fonction FLOWLIMIT et le mode de commande FLOWADAPT (AUTOADAPT avec limitation de débit) permettent de fixer un débit maximum. Cela permet d'améliorer le rendement énergétique global et élimine le besoin de vannes d'équilibrage dans les installations où le MAGNA3 est utilisé.

Le MAGNA3 dispose également d'un compteur intégré qui peut surveiller la distribution thermique (BTU) et la consommation de votre installation afin d'éviter les factures énergétiques excessives causées par les systèmes déséquilibrés. Cette caractéristique vous permet d'économiser le coût d'installation d'un dispositif de mesure externe. Toutefois, pour utiliser le compteur d'énergie thermique, un capteur externe pour mesurer la température du liquide dans la tuyauterie de retour doit être ajouté. Bien que le compteur d'énergie thermique intégré soit un excellent outil pour optimiser une installation, il ne peut pas être utilisé à des fins de facturation.

TAB_2_MAGNA3_RW4_3i1_hs
Conception

Plus de 150 millions de circulateurs fonctionnent dans toute l'Amérique du Nord et l'Europe ; nombre d'entre eux sont inefficaces. Le circulateur MAGNA3 a été conçu et fabriqué dès le départ en gardant l'efficacité à l'esprit ; il comprend de nouvelles fonctions qui améliorent encore son efficacité.

Cette nouvelle gamme permet de dimensionner encore plus facilement un circulateur MAGNA3 pour n'importe quel point de consigne.

Conception de la turbine
La turbine MAGNA3 a été conçue et optimisée au moyen d'outils de développement 3D afin de permettre l'efficacité optimale la plus large sur tout le domaine de fonctionnement. Le développement 3D a également été étendu pour inclure la conception de l'hydraulique du corps de la pompe conjointement à des performances optimisées du moteur ; elles ont donc pu être mutuellement optimisées en utilisant l'analyse de débit. Les turbines sont fabriquées à partir de matériau composite aux tolérances très élevées afin de minimiser les pertes dans la pompe proprement dite.

Rotor
Le rotor à aimant permanent en néodymium veille à ce qu'il n'y ait aucun glissement entre le rotor et le champ électrique du stator compact et fournit un très bon couple à faible consommation d'énergie. Une nouvelle chemise de rotor en composite renforcée à la fibre de carbone peut réduire la perte de puissance et contribue à un meilleur rendement énergétique. Enfin, le bobinage du stator empêche la perte de chaleur des pompes avec trop de cuivre à l'extérieur du noyau de fer.

Plage
La gamme MAGNA3 se compose de plus de 41 circulateurs simples et doubles, en fonte ou en acier inoxydable. La hauteur manométrique maximale a été portée à 60 pieds et le débit à 550 GPM. Le fonctionnement des circulateurs doubles à plein régime vous offre une possibilité de performance exceptionnelle. Cette nouvelle gamme permet de dimensionner encore plus facilement un circulateur MAGNA3 pour n'importe quel point de consigne.

Le MAGNA3 convient à toute une série d'applications, comme les applications de chauffage et de refroidissement, ainsi que pour la circulation d'eau chaude domestique. Il est conçu pour manipuler des liquides dont la température peut atteindre -10°C, ce qui le rend parfaitement adaptée aux applications industrielles et aux systèmes de pompes géothermiques.

GO mobile

Comme toutes les autres pompes électroniques Grundfos, le MAGNA3 peut être commandé via l'application Grundfos GO, téléchargeable gratuitement sur App Store et Google Play.

MAGNA3_SAMLET R100002_ppt.jpg

Grundfos GO vous permet de contrôler vos installations de pompage à distance et vous donne accès à tous les outils Grundfos en ligne.

Pour tirer pleinement parti de l'application, vous devez vous équiper de l'Interface Mobile adaptée (clé de sécurité) pour votre iPhone ou Smartphone Android. Si vous ne possédez pas de smartphone, Grundfos vous propose le dispositif Grundfos GO complet avec un iPod Touch. Grundfos GO vous permet de contrôler vos installations de pompage à distance et vous donne accès à tous les outils Grundfos en ligne. Grundfos GO vous permet également de nommer chacune de vos pompes pour faciliter la reconnaissance.

Sur les chantiers où les installations de pompage sont nombreuses, la fonction de clignotement vous permet de savoir rapidement quel circulateur est visé par l'application Grundfos GO.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati