Brentwood College School : développement durable

Brentwood College School : Une étude sur le développement durable
Un projet ambitieux

Un bâtiment durable né d’une simple idée
Nichée le long du littoral de l’île de Vancouver, au Canada, surplombant la baie de Saanich, se
trouve le Brentwood College School. Le lycée privé accueille 350 pensionnaires et 110 élèves
externes. Brentwood est l’un des internats les plus réputés et bénéficie d’un programme préparatoire
pour étudiants provenant de plus de 30 pays différents.
Le campus de 20 hectares comprend huit dortoirs, plusieurs bâtiments modernes, un nouveau
complexe artistique d’une superficie de 2600 m2 avec un auditorium de 431 places et un bâtiment
abritant la cafétéria, les salles de classe et la blanchisserie, nommé Crook’s Hall et certifié Gold
LEED. Un nouveau bâtiment accueille les Arts visuels et les Etudes mondiales depuis mai 2012 et
combine des technologies et designs durables.

 

Il y a près de dix ans, Gord Bilsten, qui supervise le système de chauffage, ventilation et climatisation (CVC), a décidé d’essayer l’énergie géothermique pour chauffer le Crook’s Hall. Avec sa première expérience, Bilsten a réussi à faire du Brentwood College School, l’un des campus les plus économes en énergie d’Amérique du Nord.

 

Exploiter l’énergie de la baie

Exploiter l’énergie de la baie

Créer des solutions innovantes pour relever les défis

La boucle géothermique initiale, située dans la baie de Saanich, s’est transformée en trois boucles
qui travaillent avec plusieurs autres innovations que Bilsten a mises en oeuvre, pour chauffer et
refroidir les principaux bâtiments du campus. Bilsten a préparé la première boucle, conçue au
départ pour chauffer uniquement le Crook’s Hall.

 


Quand j’ai vu toute l’énergie gaspillée, je savais
qu’il devait y avoir un moyen de la récupérer et
de l’utiliser. La seule chose que nous ne récupérons
pas aujourd’hui est la chaleur provenant
des évents de sécheuse. J’y travaille.

Gord Bilsten

Une fois parvenu à réaliser les premières économies d’énergie, il a installé deux boucles supplémentaires
avec échangeurs à plaques en acier inoxydable, équipés de protecteurs cathodiques anticorrosion.
Bilsten a travaillé avec Doug Lockhart de Lockhart Industries, un expert en chauffage
et refroidissement par énergie géothermique, pour concevoir et mettre en oeuvre la prochaine
extension. Les boucles se situent à 9 m de profondeur dans la baie, sur une surface d’environ 93
m2. Les échangeurs en acier inoxydable fournissent une économie de 250 000 $ (192 000 €) par
rapport au coût des échangeurs traditionnels.
« Le plus difficile a été d’obtenir l’accord du gouvernement, » a déclaré Lockhart. « Mais nous
avons répondu à toutes les conditions et nous faisons même régulièrement appel à un biologiste
pour nous assurer que nous ne perturbons pas l’équilibre marin de la baie ».

Récupérer la chaleur refoulée
L’eau de la boucle de l’océan entre dans le collecteur primaire et est redistribuée, par le biais de
trois boucles internes, au Crook’s Hall, au complexe artistique et au nouveau bâtiment des Arts
visuels. Le local technique situé dans le Crook’s Hall distribue ensuite la chaleur vers des zones
spécifiques dans chaque grand bâtiment, mais aussi vers certains dortoirs. Ce local abrite trois
pompes à chaleur pour le chauffage des bâtiments, six pompes pour l’adduction d’eau chaude sanitaire
et une solution pour la récupération de la chaleur provenant des eaux grises, des systèmes
d’échappement et de réfrigération du Crook’s Hall. Le refroidissement est directement fourni à
partir de l’eau refroidie dans la boucle principale.

 

GRAPHIC OVERVIEW: CRN Brentwood College

Se rendant compte que le Crook’s Hall était le bâtiment qui consommait le plus d’énergie sur le
campus, Bilsten et Lockhart ont cherché à récupérer l’énergie et à la redistribuer aux autres bâtiments.
Ils ont installé un réservoir de récupération de chaleur des eaux grises qui collecte l’eau
des lave-vaisselles et des lave-linges et un réservoir de stockage de chaleur pour stocker l’énergie
excédentaire à utiliser pour le chauffage de l’eau pour la cuisine et la laverie.

La circulation d’eau dans le système principal nécessite de nombreuses pompes. Un plus petit local
abrite quatre pompes, deux pour la boucle de l’océan qui fournissent l’eau aux trois bâtiments
reliés entre eux et deux pour la salle à manger. Un deuxième local technique dans le Crook’s Hall
contient 10 pompes pour le chauffage et la climatisation, et sept autres pour la récupération de
chaleur/la production d’eau chaude. Le complexe artistique utilise deux pompes à vitesse variable
pour alimenter 16 pompes à chaleur alors que le centre des Arts visuels utilise 15 pompes pour le
chauffage, la récupération de chaleur et la climatisation. Les pompes sont optimisées pour un rendement optimal et une consommation d’énergie minimale.

 

Gestion complète du bâtiment

Surveillance et commande automatiques pour plus de souplesse
et d’économies

L’ensemble de l’installation est commandé par un logiciel immotique nommé Siemens APOGEE,
qui contrôle et régule automatiquement le chauffage ou le refroidissement de chaque zone d’un
bâtiment. Bilsten peut facilement surveiller la température de toutes les zones, savoir si les portes
ou les fenêtres sont ouvertes ou fermées, connaître la température extérieure, la luminosité
ambiante, la température de l’eau de mer, l’humidité relative, la quantité de monoxyde de carbone
ainsi que la consommation d’eau et d’électricité. Il peut ensuite régler à distance diverses
composantes selon les besoins de chaleur ou de refroidissement. Par exemple, si la température
de la salle à manger du Cook’s Hall augmente de plusieurs degrés, il peut ouvrir certaines fenêtres
pour refroidir la pièce et réduire le besoin de climatisation au minimum. La chaleur provenant
des zones refroidies peut être transférée à l’une des zones à chauffer, et ce de façon automatique
via le logiciel. En gérant correctement le système, Bilsten parvient à un Coefficient de rendement
constant d’environ 10.

 


Plus vous avez de bâtiments connectés au système, plus cela devient rentable », déclare Lockhart. « Vous avez alors la souplesse nécessaire pour déplacer l’énergie d’un bâtiment à l’autre, plutôt que simplement d’une zone à l’autre, pour un rendement optimal.

Doug Lockhart

Bilsten affirme que les bâtiments connectés au système géothermique consomment 25 % de
l’énergie nécessaire aux zones du campus déjà chauffées par des moyens traditionnels. « Le retour
sur investissement des pompes à chaleur est généralement d’environ 13 mois », nous indique-t-il.
D’après lui, l’ensemble de l’installation peut s’autofinancer en cinq ans. Le système a aussi considérablement
réduit les émissions de CO2 car l’empreinte carbone des pompes à chaleur est très
faible par rapport aux installations fonctionnant aux carburants fossiles traditionnels.

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati