Avertissement de sécurité sur les cuves Conlift

Le produit Conlift concerné ressemble à ceci

AVERTISSEMENT DE SECURITE SUR LES CUVES DE RELEVAGE DE CONDENSAT GRUNDFOS CONLIFT

Grundfos émet un avertissement de sécurité sur un ancien modèle de cuves de relevage de condensat CONLIFT, dont la production a eu lieu avant la semaine 47 de l’année 2007. Les pompes fabriquées à cette période sont susceptibles dans certaines circonstances de provoquer un risque d’incendie.

La sécurité et la fiabilité des produits sont toujours notre principale priorité. C'est pourquoi Grundfos émet cet avertissement de sécurité sur une série de cuves compactes de relevage de condensat utilisées dans diverses installations.

CONLIFT est une gamme professionnelle de cuves de relevage de condensat qui sont installées à la fois dans des bâtiments commerciaux et les maisons individuelles. Ces produits sont utilisés lorsque les condensats ne peuvent pas être évacués par gravité ou que le condensat à relever se situe en dessous du niveau de la tuyauterie d’évacuation. L'application principale est l’évacuation des condensats des chaudières à condensation, air conditionné, déshumidificateurs et réfrigérateurs.

En se basant sur ses propres investigations, Grundfos est arrivé à la conclusion que, sous certaines conditions techniques, comprenant l'utilisation de fusibles au dessus de 10A, le moteur d’une cuve CONLIFT fabriqué jusqu'à la semaine 47/2007 (incluse) peut surchauffer, ce qui peut amener la cuve à prendre feu.

Toutes les cuves CONLIFT produites à partir de la semaine 48/2007 ne présentent aucun risque d’embrasement, leur conception étant sensiblement différente du modèle précédent.  

Grundfos demande instamment aux utilisateurs de vérifier si ils possèdent éventuellement un modèle de cuve CONLIFT potentiellement affecté et de contacter immédiatement leur installateur pour un remplacement gratuit le cas échéant.

Pour toute question, les utilisateurs peuvent contacter leur revendeur ou installateur local Grundfos.

Actions correctives

1) Grundfos remplacera toutes les cuves CONLIFT produites jusqu’en semaine 47/2007 (incluse) par une nouvelle version CONLIFT. Ceci est gratuit pour l’utilisateur.

2) Le risque de feu est improbable mais ne peut être exclu. Par conséquent, si un utilisateur souhaite éviter tout risque jusqu’au remplacement de sa cuve, celle-ci doit être éteinte. Toutefois, l’appareil connecté (chaudière à condensation, air conditionné, déshumidificateur ou réfrigérateur) doit également être éteint pour éviter un risque de fuite d’eau.

3) Grundfos est en train d’informer les distributeurs, installateurs et utilisateurs que les cuves CONLIFT de la période indiquée présentent un risque d’embrasement et que des actions correctives doivent être menées.

4) Grundfos publie également cet avertissement de sécurité sur les principaux sites Web et propose une assistance et des informations tant au niveau du siège qu’au niveau local.

Remarque – Cet avertissement n'affecte pas les modèles CONLIFT1(LS), CONLIFT1, CONLIFT2 or CONLIFT2 pH+.

Nous présentons nos excuses pour tout désagrément que cela pourrait causer, mais la sécurité et la fiabilité sont la priorité première pour Grundfos.

 

conlift

Le produit Conlift concerné ressemble à ceci





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati