Gains d'efficacité grâce au Turbulence Optimiser™

Gains d'efficacité grâce au Turbulence Optimiser™
Nouvelle pompe à hélice axiale KPL

La nouvelle gamme de pompes à hélice axiale KPL est idéale pour le contrôle des inondations et pour d'autres applications de pompage en environnement sévère. Le Turbulence Optimiser™ apporte une solution innovante à la réduction des turbulances dans l'espace entre la volute de la pompe et le tuyau de la colonne, augmentant ainsi l'efficacité jusqu'à deux points de pourcentage.

Le Turbulence OptimiserTM augmente l'efficacité hydraulique de deux points de pourcentage, ce qui résout un problème classique des pompes à hélice axiale.

Les compagnies des eaux doivent de plus en plus faire face aux conséquences des phénomènes de précipitations et de ruissellement extrêmes. L'accent placé sur la maîtrise des eaux de ruissellement, des eaux de surface et des eaux pluviales a entraîné des demandes croissantes en termes de fiabilité, de solidité, de réduction de la consommation d'énergie et de simplification de l'entretien.

"Chez Grundfos, l'accent que nous mettons sur l'efficacité énergétique et la fiabilité pour les applications critiques aide les compagnies des eaux et les particuliers à éviter les perturbations dans leur vie quotidienne," indique Jim Rise, responsable du développement des ventes chez Grundfos. "Les gains en efficacité obtenus grâce au Turbulence Optimiser™ sont la preuve de notre engagement pour trouver des solutions qui apportent des avantages tangibles aux problèmes de la vie réelle auxquels sont confrontés les propriétaires et les opérateurs."

La gamme de pompes à hélice axiale KPL présente une efficacité hydraulique pouvant atteindre 87%, la meilleure de sa catégorie, sans obstruction dans une conception légère chef de file du marché.

TAB_1_Navigation_pass_C1.JPG

Présentation du Turbulence Optimiser™
Traditionnellement, les pompes à hélice axiale perdent de leur efficacité en raison des turbulences générées dans l'espace entre la volute de la pompe et le tuyau de la colonne. Etant donné que le débit et la pression augmentent, les turbulences augmentent également, ce qui accroît encore les pertes d'efficacité. Grundfos a développé le Turbulence Optimiser™, une solution innovante à ce problème qui augmente l'efficacité hydraulique jusqu'à deux points de pourcentage.

PHOTO : L'équipement de Grundfos est installé dans les systèmes de décharge de quai et de lutte contre l'incendie du complexe d'installations de prévention des inondations de Saint-Petersbourg.

Le Turbulence Optimiser™ (brevet en cours) est un anneau en caoutchouc expansible monté sur le périmètre de la volute de la pompe. Lorsque le débit et la pression de l'eau augmentent, l'anneau en caoutchouc se dilate et s'adapte au tuyau, réduisant ainsi les turbulences et les pertes d'efficacité qu'elles entraînent.

Le turbulence optimiser est monté en série sur toutes les pompes à hélice axiale KPL et présente l'avantage supplémentaire que les tolérances en matière de non-alignement et de production de la colonne n'affecteront plus l'efficacité. Une autre innovation, disponible en tant qu'accessoire, réside dans le cône anti-cavitation, solution brevetée qui permet d'éviter la formation de tourbillons et la cavitation dans les pompes.

Fiable, polyvalent, solide
La pompe à hélice axiale KPL est conçue pour un débit élevé à une hauteur manométrique réduite. Avec une capacité de débit allant jusqu'à 700 m3/min pour une hauteur manométrique allant jusqu'à 9 m, la pompe à hélice axiale KPL de Grundfos est idéale pour la lutte contre les inondations ainsi que d'autres applications, comme l'apport d'eau brute, la maîtrise des eaux de ruissellement, les stations de pompage d'épuration des eaux usées, les pompes de recirculation, l'aquaculture, les systèmes de refroidissement d'approvisionnement en eau et les parcs d'attractions, en fait partout où d'importants volumes d'eau doivent être déplacés.

L'hélice de haute précision en un seul élément s'adapte précisément à l'application. Ceci résoudra les dysfonctionnements potentiels qui peuvent se produire lorsqu'il faut ajuster les lames et qu'aucun élément ne peut fonctionner s'il est desserré. La conception à rétrobalayage signifie que les chiffons et les solides glissent et sortent de l'hélice, ce qui réduit les obstructions.

Chaque pompe KPL est conçue individuellement pour répondre à vos exigences et est disponible dans un large éventail de variantes, ce qui garantit un bon rapport coût-efficacité. Des matériaux, capteurs, revêtements de surface, matériaux de garniture mécanique différents figurent parmi les options.

Maintenance aisée
La pompe à hélice axiale KPL comprend un éventail de technologies que nous qualifions de "intelligentes", dans lesquelles nous intégrons des caractéristiques de conception fonctionnelles qui font gagner du temps et de l'argent et prolongent la durée de vie de la pompe. La conception légère, chef de file sur le marché, fortement réduite par rapport aux modèles antérieurs, n'enlève rien à la solidité réputée de la pompe à hélice axiale KPL.

La maintenance est réduite, par exemple grâce à la forme à rétrobalayage de l'hélice, ce qui donne une hélice auto-nettoyante efficace. Un remplacement aisé de la bague d'usure, de l'orifice d'inspection du compartiment des câbles et de la garniture mécanique à cartouche réduit le temps d'immobilisation. Pour l'installation, et lorsque la pompe doit être soulevée, la poignée de levage équilibrée fait en sorte qu'aucun dommage ne soit causé à la pompe, ce qui représente toujours un risque lorsque le tuyau de colonne peut se trouver à une profondeur allant jusqu'à 20m.

La garniture mécanique double est une cartouche simple unique dotée d'un système de garniture mécanique dos-à-dos, ce qui fournit une solution d'étanchéité durable avec un remplacement aisé sur place, sans avoir besoin d'outils spéciaux. Les nouvelles pompes KPL comprennent un éventail de caractéristiques connues et appréciées provenant de notre gamme de pompes à hélice axiale, comme la poignée de levage équilibrée, le joint d'entrée de câble breveté, les roulements de haute qualité, la volute axiale optimisée en CFD, et les capteurs de surveillance de la pompe pendant le fonctionnement, notamment le capteur eau-dans-huile.

D'autres informations sur la pompe à hélice axiale KPL sont disponibles ici





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati