Un laboratoire vivant et un banc d'essai

Résidence universitaire Grundfos : un laboratoire vivant et un banc d'essai
Intéresser les résidents
Résidence universitaire Grundfos

Résidence universitaire Grundfos : un laboratoire vivant et un banc d'essai

La résidence universitaire Grundfos de 12 étages qui a ouvert ses portes récemment dans la ville danoise d'Aarhus accueille plus de 200 étudiants et est également un laboratoire vivant et un banc d'essai pour plus de 1.800 capteurs qui apporteront des connaissances uniques sur la manière d'optimiser et de minimiser la consommation d'eau et d'énergie.

Inaugurée à l'automne 2012, la résidence universitaire Grundfos a été conçue pour intéresser ses résidents par le biais de l'utilisation de la technologie. Les nombreux capteurs Grundfos placés dans le bâtiment surveillent tous les aspects des performances du bâtiment 24 heures sur 24, y compris le climat et la consommation d'énergie et d'eau, fournissant une analyse détaillée et continue de tous les aspects du bâtiment et de son exploitation. Les informations recueilles, qui devraient représenter au total un téraoctet par an, seront ensuite utilisées pour motiver et encourager les résidents à minimiser leur consommation tout en favorisant une optimisation continue de l'énergie, tout cela par une collaboration étroite entre Grundfos, les étudiants, les propriétaires et les universités locales.

Bien qu'impliquée techniquement dans le projet en tant qu'entrepreneur clé en main, la société danoise Sjælsø a également agi comme promoteur du projet dès le départ, c'est-à-dire l'achat du terrain destiné à accueillir le bâtiment. Sjælsø a travaillé en étroite collaboration avec Grundfos pour l'installation des nombreux capteurs et autres équipements. Sur la base de leur connaissance étendue du projet et du bâtiment, Carsten Raundahl (CR), responsable de la business unit d'Aarhus et Per Falstie Jensen (PFJ), responsable principal de la construction, partagent certaines idées sur la résidence universitaire Grundfos.


La vision : La résidence universitaire Grundfos est un laboratoire vivant, où Grundfos, en collaboration avec la résidence universitaire et ses résidents, testera des initiatives et des technologies qui peuvent minimiser la consommation d'eau et d'énergie dans le bâtiment.

Le promoteur

Pourquoi cela a été un projet intéressant pour Sjælsø ?

Carsten Raundahl, responsable de la Business Unit d'Aarhus

CR: Je pense qu'il est juste de dire que le secteur de la construction en général connaît un bouleversement. Dans le domaine de l'économie des ressources, les choses se sont accélérées dans une mesure incroyable au cours des cinq dernières années ou quelque. Les bâtiments qui étaient expérimentaux il y a seulement 4/5 ans sont aujourd'hui des bâtiments standard. Ce qui est réellement intéressant ici, c'est que Grundfos veut franchir une nouvelle étape, ce qui, d'après nous, permettra d'obtenir des économies d'énergie supplémentaires.

Per Falstie Jensen, responsable principal de la construction

PFJ: Oui, en examinant l'exploitation du bâtiment. Chez Sjælsø, nous sommes impliqués dans les travaux qui concernent tous les éléments passifs d'un bâtiment. Mais aujourd'hui, les possibilités de réduire encore la consommation d'énergie passive des bâtiments sont limitées.

Qu'en est-il du projet proprement dit, avec tous les capteurs, le câblage, etc. ? Etait-ce un problème plus difficile ou plus complexe ?

PFJ: Non, pas vraiment. Cela n'a pas pris plus de temps. Nous avons organisé quelques réunions supplémentaires avec le personnel de Grundfos, qui a bien respecté notre programme lorsqu'il a été dans le bâtiment.

Le processus de conception était-il différent ?

CR: Ce bâtiment a été conçu de l'intérieur. Nous avons commencé par nous demander comment nous pourrions obtenir les meilleurs appartements possibles et quels besoins devaient être satisfaits pour ce faire. Puis nous avons commencé à examiner le moyen de les agencer le mieux possible. La dernière étape concernait l'aspect que le bâtiment devait avoir. Ce bâtiment a donc été conçu et construit dès le départ en se concentrant sur les personnes qui l'occuperaient.

Cliquez sur l'onglet suivant pour savoir ce que les entrepreneurs pensent de l'avenir de la résidence universitaire Grundfos.


La différence résidera réellement dans notre capacité ou non à modifier la consommation en fonction du comportement. La résidence universitaire Grundfos produira une base statistique pour la consommation d'énergie sur base des personnes qui vivent réellement dans le bâtiment, puis indiquera la manière dont la consommation d'énergie peut être influencée.

Par Falstie Jensen

L'avenir
TAB_3_Grundfos_Dormitory_NZ9X9419

Un nouveau bâtiment a généralement besoin d'un an pour se tasser et pour sécher, c'est-à-dire un été et un hiver. Dans le cas de la résidence universitaire Grundfos, ce temps est utilisé pour réunir des données et mettre au point une référence en matière de consommation d'énergie dans l'ensemble du bâtiment et des appartements. Ces informations seront mises à la disposition des résidents, en premier lieu sur un site Web. Toutefois, ces informations seront rendues plus attrayantes au fur et à mesure de l'évolution du projet, par exemple grâce aux applications sur smartphones.

Banc d'essai
En utilisant la résidence universitaire comme banc d'essai, Grundfos sera chargée d'expérimenter les informations et la motivation afin de promouvoir un comportement plus efficace des occupants en évitant une consommation sans valeur et analogue, mais sans compromettre le confort des occupants. Grundfos prévoit de développer et de tester des technologies relatives à l'optimisation de l'énergie et de l'eau, comme la récupération des eaux usées, une recirculation d'eau chaude optimale basée sur la demande et un chauffage optimal basé sur la demande.

Quelle influence pensez-vous que la résidence universitaire Grundfos peut avoir ?

CR: Je pense que ce projet peut nous apporter des informations. Les initiatives que Grundfos met actuellement en oeuvre ici contribueront à identifier des possibilités d'économies significatives en découvrant des initiatives valables. Cela pourrait bien être facile à réaliser. Le fait est que personne ne l'a jamais vraiment fait auparavant. C'est cela qui, à mon avis, est très passionnant dans ce projet.

Pour prendre un exemple, je pense qu'une mesure comme l'installation d'une tablette dans certains appartements afin de visualiser la consommation réelle d'énergie serait intéressante. C'est l'une des mesures que Grundfos pourrait introduire, ce que je trouve particulièrement intéressant.

PFJ: Et bien sûr, nous voulons être informés des résultats et savoir s'il existe des aspects que nous pouvons mettre en oeuvre dans les projets et les bâtiments où Sjælsø est impliquée.

Pour en savoir plus sur le bâtiment, cliquez sur l'onglet suivant.


Je pense que nous connaîtrons quelques moments de satisfaction avec la résidence universitaire Grundfos, lorsque nous découvrirons la source de la consommation d'énergie, et de la consommation d'eau également.

Carsten Raundahl

Le bâtiment

La résidence universitaire Grundfos comprend 159 appartements qui peuvent accueillir un peu plus de 200 étudiants ; ils occupent un site exceptionnel dans la zone portuaire récemment développée de la ville, juste à côté du port de plaisance. Aarhus est une ville appréciée par les étudiants ; Sur les 315.000 habitants de la ville, 50.000 sont étudiants dans le cadre de l'un des 150 programmes d'enseignement différents proposés. Le bâtiment respecte les exigences danoises de 2015 sur les bâtiments à basse énergie, qui exigent une réduction de 25% de la consommation d'énergie par rapport aux réglementations standard.

TAB_4_Grundfos Dormitory_NZ9X9496

 

Que mesure-t-on ?
Dans chaque appartement, 10 capteurs mesurent la température, le niveau de CO2 et l'humidité relative. D'autres capteurs mesurent la consommation d'électricité et la chaleur via les radiateurs, ainsi que l'eau chaude et l'eau froide, notamment la température, la pression et le débit de l'eau froide et de l'eau chaude. Les mêmes mesures sont enregistrées pour le bâtiment complet, ainsi que des facteurs comme la température extérieure, le vent et l'ensoleillement.

Plus que des pompes
La résidence universitaire Grundfos est la preuve de l'intention de Grundfos d'être plus qu'un simple fabricant de pompes. Grundfos est intéressée par les bâtiments dans leur ensemble et par l'optimisation de toutes les ressources dans les bâtiments. La résidence universitaire Grundfos contribuera à réunir des connaissances sur l'optimisation des ressources, en particulier, le comportement des usagers et la manière dont il est possible d'influencer et de motiver les usagers pour qu'ils économisent les ressources et réduisent leur consommation. Cela se fait actuellement sur une plateforme ouverte et en collaboration avec les universités et d'autres parties intéressées, qui partageront les connaissances recueillies sur la consommation des ressources, tant au niveau de l'ensemble du bâtiment qu'au niveau de chaque usager.

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati