Grundfos dans un grand centre commercial d'Europe

 Photo : Vitor Sancho, responsable technique chez ACE Tejo, à propos de la solution complète Grundfos : "Nous n'avons aucune réclamation".
La belle vie

Le Dolce Vita Tejo, l'un des plus grands centres commerciaux d'Europe, s'étend sur plus de 100 000 m2, avec deux grands secteurs consacrés à l'alimentation et aux loisirs.
Le centre, qui a ouvert en mai 2009 près de Lisbonne, compte environ 300 magasins et 9 000 places de stationnement.

Situé sur le territoire de la commune d'Amadora, le Dolce vita Tejo abrite la plus grande place couverte d'Europe, aussi grande que la place des Restauradores à Lisbonne.

Le contexte
En sélectionnant les systèmes de pompage pour le centre commercial, la priorité pour le site était de garantir le plus haut niveau de confort et de rendement énergétique. C'est pourquoi Grundfos a été choisi comme fournisseur, car le matériel proposé offrait le meilleur rapport qualité/prix, explique Bruno Rodrigues, de chez Pinto & Cruz, une entreprise du groupe TEJO-J.J.Tomé-Sousa Pedro-Pinto & Cruz, ACE, chargée des installations sanitaires, électriques, de climatisation et de sécurité.

Les solutions Grundfos installées dans le centre commercial Dolce Vita Tejo couvrent de nombreux domaines et besoins : CVC (Chauffage, Ventilation et Climatisation), adduction d'eau, lutte contre les incendies et eaux usées.

« Le but est de distribuer l'eau dans tout le bâtiment en respectant les normes de conception et les contraintes réglementaires, tout en garantissant aux utilisateurs les niveaux de qualité et de confort nécessaires », indique Bruno Rodrigues.

La solution
Après cinq ans de fonctionnement, les solutions Grundfos donnent entière satisfaction à la direction de Dolce Vita Tejo.

« Nous avons une idée précise de ce que nous attendons de nos principales pompes : une extrême fiabilité et un rendement élévé sur le plan hydraulique. Nous sommes satisfaits du fonctionnement de tous les équipements Grundfos » déclare Nelson Constantino, responsables des installations du Dolce Vita Tejo. « La gestion à distance est très importante. En cas de problème, nous sommes immédiatement prévenus et nous pouvons agir dans la foulée. »

« L'un des points forts de notre installation, ce sont les économies d'énergie grâce aux équipements à vitesse variable qui ajustent leur puissance en fonction des besoins », ajoute-t-il. « Mais n'oublions pas la longue expérience de Grundfos dans ce domaine, l'excellente qualité du matériel et l'équipe d'experts techniques qui ont trouvé des solutions à toutes les situations », précise-t-il.

PHOTO : Vitor Sancho, responsable technique chez ACE Tejo, devant les pompes Grundfos TP 250-280

Le résultat
« Jusqu'à maintenant, les pompes d'adduction d'eau potable, le pompage des eaux souterraines pour les tours de refroidissement et le système d'irrigation ont très bien fonctionné, sans aucune panne ou signe de baisse de performance pendant leur utilisation », indique-t-il. « Heureusement, nous n'avons pas été obligés de tester le système de sécurité incendie en conditions réelles, mais les exercices ont donné d'excellents résultats. D'une manière générale, les systèmes de pompage fournis par Grundfos se sont révélés robustes, d'excellente qualité et extrêmement fiables. »

Vitor Sancho, responsable technique chez ACE Tejo, ajoute : « Les produits Grundfos ont assuré les meilleures performances grâce à leur rendement énergétique et à leur excellente qualité. Nous n'avons aucune réclamation. »

Solutions Grundfos
Grundfos a fourni de nombreux systèmes de pompage pour Dolce Vita Tejo, notamment les pompes TPED pour le chauffage et la climatisation, les pompes immergées SE1 pour les eaux usées, les groupes de surpression HYDRO MPC pour l'adduction d'eau et les pompes pour la lutte contre l'incendie. Veuillez consulter nos pages consacrées au Bâtiments collectifs et tertiaires pour plus d'informations.

Trouvez la bonne pompe pour une installation ou un remplacement





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati