Grundfos lève le voile sur des pompes ultra efficaces

Grundfos lève le voile sur des pompes ultra efficaces
Nouvelles pompes IE4
TAB_1_Standard.jpg

Grundfos améliore les moteurs des pompes pour augmenter leur efficacité et leur intelligence supérieures.

Grundfos a présenté ce qu'elle affirme être la pompe la plus intelligente et la plus efficace au monde sur le plan énergétique.
La société a dévoilé les premiers modèles de sa nouvelle gamme de moteurs de pompes MGE et MLE, avec des convertisseurs de fréquence intégrés d'une puissance allant jusqu'à 2,2 kW, lors de la foire commerciale ISH 2013 de Francfort.

Les moteurs MGE/MLE présentent un nouveau niveau d'efficacité des moteurs IE4, tel que défini par la Commission électrotechnique internationale (CEI) dans la future norme CEI 60034-30-1 (CD) sur les machines électriques tournantes.

PHOTO : Les améliorations MGE et MLE sont les premières d'une nouvelle génération de moteurs asynchrones IE3 Grundfos. Elles présentent un nouveau niveau d'efficacité des moteurs IE4, tel que défini par la Commission électrotechnique internationale.

"Les clients disposeront d'un produit standard qui consomme moins d'énergie que ce qu'on a pu constater auparavant dans ces types de moteurs," affirme Preben Poulsen, responsable du programme Grundfos Moteurs et Entraînements.

Les améliorations MGE/MLE sont les premières d'une nouvelle génération de moteurs asynchrones IE4 présents dans les pompes Grundfos Blueflux® à entraînement électronique via un convertisseur de fréquence "intelligent" intégré. La gamme complète Grundfos Blueflux® peut atteindre une puissance de 22 kW. Les convertisseurs de fréquence commandent automatiquement les vitesses des moteurs en fonction de la demande réelle, que les pompes standard tournent à pleine vitesse ou soient coupées.

"Nous pensons qu'il s'agit du produit le plus efficace du marché sur le plan énergétique", ajoute Preben Poulsen. "Nous sommes le seul fournisseur à proposer un moteur qui présente une efficacité supérieure au niveau IE4 en incluant les pertes du convertisseur de fréquence".

TAB_1_Hydro_MPC_2_x_CRIE_5-8_Front.jpg

Jusqu'à 45 kilowatts
Dans l'intervalle, Grundfos proposera également des moteurs IE4 sur ses gammes de pompes industrielles jusqu'à 45 kW sur base de la technologie standard des moteurs. Les moteurs (3-45 kW pour les moteurs bipolaires et 2,2-37 kW pour les moteurs quadripolaires) seront fournis par Siemens aux termes d'un accord spécial. Grundfos est la première société à pouvoir proposer ces moteurs avec ses produits, indique Preben Poulsen. Siemens est l'un des producteurs de moteurs standard les plus respectés au monde.

Ces moteurs peuvent être directement raccordés à l'alimentation ou couplés à des convertisseurs de fréquence standard.

PHOTO : Les systèmes booster MPC Hydro de Grundfos sont l'une des gammes de pompes à avoir été améliorées avec la toute nouvelle technologie Grundfos Blueflux®.

"Les clients disposeront d'un produit standard qui consomme moins d'énergie que ce qu'on a pu constater auparavant dans ces types de moteurs."

Preben Poulsen, responsable du programme Grundfos, Moteurs et Entraînements.

Un pas en avant
Preben Poulsen affirme que ces améliorations ne sont que le début d'un long programme à venir d'amélioration de la technologie des moteurs, qui garde une longueur d'avance sur les réglementations internationales en matière de moteurs.

L'exigence législative actuelle en matière d'efficacité des moteurs en Europe est le niveau IE2. En 2015 et 2017, l'Europe augmentera son exigence législative jusqu'au niveau IE3.

"Dans le cadre de notre programme Grundfos Blueflux®, nous fournissons déjà le niveau IE3 comme norme pour la plupart de nos produits," indique Preben Poulsen. "Nous sommes prêts à être un cran au-dessus du niveau suivant. Nous voulons être au premier plan en matière de technologie, tout en étant à la pointe en termes d'efficacité et de coûts globaux du cycle de vie.

TAB_1_Pumpe_CME_10_Front.jpg

PHOTO: La pompe à aspiration en bout CEM de Grundfos contient la nouvelle technologie de moteur.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati