Pompes à rude épreuve en environnement montagnard

Tombe la neige Les pompes améliorent l'expérience après-skiPHOTO: «Avec le système mis au point par Grundfos, tout est devenu beaucoup plus efficace. Nous économisons de grandes quantités d'eau et d'énergie, et beaucoup d'heures de travail, parce que tout a été parfaitement installé», affirme Roger Steiner, General Manager, Engstligenalp AG.
Un nuage de neige fraîche

Les systèmes de pompage Grundfos font en sorte que les canons à neige puissent produire de la neige artificielle à la demande à la station de ski suisse d'Engstligenalp.

Non seulement les pompes assurent l'alimentation en eau de l'ensemble de la station, y compris d'une cascade de glace artificielle, mais elles permettent également la réalisation des restaurants igloos. Le système Grundfos a permis à la station d'agrandir son restaurant igloo très populaire afin d'y accueillir jusqu'à 170 personnes à la fois.
Grundfos a fourni sa gamme de pompes industrielles multicellulaires en ligne CRNE et des contrôleurs « intelligent » pour les canons à neige, ainsi que pour la station de pompage des eaux souterraines de la station.

PHOTO : Il faut beaucoup de neige, près de 3 000 m³, pour construire le restaurant igloo, et environ 1 000 heures de travail pour réaliser l'agencement complexe de ses huit pièces. La station d'Engstligenalp propose même des formations pour la construction d'igloo.
PHOTO : La fondue est bien meilleure dans un igloo bien froid. Le système Grundfos a permis à la station d'agrandir son restaurant igloo très populaire afin d'y accueillir jusqu'à 170 personnes à la fois.
PHOTO : Le système de pompage Grundfos est suffisamment robuste pour supporter les conditions climatiques extrêmes d'Engstligenalp. En début de saison, les canons à neige dépendent du système pour pouvoir fonctionner 24 heures sur 24.
PHOTO : La pompe Grundfos CRNE et le système associé permettent à Engstligenalp de construire ses énormes igloos avec moins d'eau, d'énergie et de main d'œuvre que le système de pompage précédent. D'après Roger Steiner, la période d'amortissement est de 2 à 3 ans.
PHOTO : L'avenir s'annonce blanc : « Nous voulons créer un ensemble d'igloos unique en Europe, et nous avons besoin de ces excellents systèmes produits par Grundfos pour réaliser ces rêves », indique Roger Steiner, General Manager, Engstligenalp.
PHOTO : Le système Grundfos fait partie du premier réseau de distribution d'eau produisant de l'électricité renouvelable dans une zone de protection de la nature en Suisse, dit Steiner. Il produit suffisamment d'énergie pour alimenter toute la station. Le système pompe également l'eau nécessaire à la production de neige pour les igloos.
PHOTO : Les opérateurs d'Engstligenalp peuvent suivre et piloter les pompes Grundfos CRNE par le biais de l'application pour smartphone Grundfos GO.
PHOTO : Ce n'est pas un rêve ? Une congère émerge de la brume matinale à la station d'Engstligenalp, près d'Adelboden, en Suisse.
PHOTO : La station d'Engstligenalp se trouve sur un plateau à 2 000 mètres d'altitude. En plus des pistes de ski et du restaurant igloo, Engstligenalp propose un igloo patinoire et une cascade de glace. La station a encore d'autres projets, maintenant que le système Grundfos a prouvé ses capacités.

Photos de Maurizio Calmanga

En savoir plus sur lagamme de pompes Grundfos CR.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati