Traitement des eaux usées en Iran

L'extension de Mashhad met habitants, industries et fleuve à l'abri des débordements
L'agrandissement d'une station d'épuration

La ville de Mashhad était confrontée à la nécessité d'améliorer de toute urgence la qualité et la taille de ses équipements de traitement des eaux usées. En tant que deuxième ville d'Iran, abritant plus de 3 millions d'habitants, Mashhad attire plus de 33 millions de pèlerins par an. La capacité de l'actuelle station d'épuration était de seulement 100,000 m3 par jour.

Ce déficit capacitaire avait des répercussions sur les industries gourmandes en eau de Mashhad, notamment celles destinées à transformer le safran et la vinette, l'industrie du cuir, ou encore les producteurs de tapis.

Des quantités considérables d'eaux usées non traitées étaient ainsi rejetées dans le fleuve local. La municipalité a donc décidé d'étendre son réseau de collecte et d'agrandir ses stations d'épuration.

La situation
L'une de ces stations est l'usine d'Alteymour, une usine de traitement de type Ludzack-Ettinger modifiée (MLE). Il est prévu qu'elle couvre près du tiers de la population. La capacité primaire de l'usine est d'environ 80,000 m3 par jour, soit pour 472,000 personnes ; la capacité cible est de 167 000 m3 par jour, soit pour 1,000,000 de personnes.

Le budget du projet est de 368 milliards IRR (10.7 millions EUR). Le contrat signé entre Mashhad Water & Wastewater Co. et Kayson-Mushrif Co, Pars Ab Tadbir Co. agissant en tant que consultant, portait sur la conception, la construction et l'exploitation de l'équipement. Le projet a débuté en 2011 et sa livraison est prévue avant 2015.

Sadrab Sanat Co., une entreprise bien connue dans le domaine de l'eau et des eaux usées en Iran, a rejoint le projet en tant que fournisseur de Kayson pour l'acquisition et l'installation des équipements hydromécaniques.

Grundfos a fourni des pompes submersibles de ses gammes SE et S pour eaux usées à l'usine de traitement d'Alteymour de Mashhad, en Iran - en construction au moment de la photo.

La solution Grundfos

Sadrab Sanat Co. a sélectionné des pompes submersibles, des agitateurs ainsi que des systèmes de chloration et de neutralisation des gaz chlorés (épurateurs) Grundfos.

« Les problèmes posés par la gestion des eaux usées d'une grande ville telle que Mashhad peuvent paraître trop lourds pour la municipalité, » explique Kaveh Samimi, Senior Sales Engineer chez Grundfos Iran. « Nous avons collaboré avec les services de gestion de l'eau, l'entrepreneur et le consultant et avons réussi à trouver une solution qui répondait aux besoins en traitement de l'eau d'une très grande population, tout en résolvant les problèmes de la qualité de l'eau rejetée dans le fleuve. »

Au final, la commande comprenait 31 pompes eaux usées submersibles avec accessoires de différentes tailles, 11 agitateurs AMG avec accessoires, 3 systèmes de chloration, chacun d'une capacité de 40 kg/h, et un système de neutralisation des gaz chlorés pouvant traiter 1,000 kg de gaz chloré.


« Les produits Grundfos ont déjà fait preuve de leur excellentes capacités et performances. »

Amir Soofi, Chairman of the Board, Sadrab Sanat Co.

Grundfos a fourni ses pompes eaux usées SE1 équipées de la nouvelle roue S-tube® à la nouvelle station d'épuration de Mashhad en Iran.

Les résultats

« Les produits Grundfos ont déjà fait preuve de leur excellentes capacités et performances, » déclare Amir Soofi, président du conseil d'administration de Sadrab Sanat Co. « La sélection des produits de ce type n'a jamais été aussi facile, notamment parce que nous avions accès à une documentation très facile à lire. Malgré la très grande variété des produits nécessaires, les spécifier a pu être réalisé avec une grande efficacité ; c'est ce que nous attendions d'un des meilleurs fabricants européens. »

Cette usine représente l'un de nos projets du moment s'inscrivant dans l'amélioration de la collecte des eaux usées de la ville de Mashhad. L'usine couvre les besoins de 30 % de la population et lorsque les autres projets seront en place, l'infrastructure de la ville sera complète.

Pour de plus amples informations sur les solutions de traitement et de collecte des eaux usées proposées par Grundfos, consultez nos pages détaillées ici.

Les produits fournis :

• 17 pompes eaux usées SE1 avec roue S-tube®
• 2 pompes eaux usées SEV avec roue SuperVortex
• 12 pompes eaux usées S haut débit pour usage industriel
• 11 agitateurs AMG
• 3 systèmes de chloration, chacun d'une capacité de 40 kg/h
• Système de neutralisation des gaz chlorés prévu pour 1000 kg de gaz chloré