Découvrez le nouvel ALPHA3 !

10/07/2016

L’ALPHA3 est interactif. Il comporte les mêmes atouts que l’ALPHA2 avec en plus une capacité de lecture et de réglage à distance pour faciliter l’équilibrage des émetteurs sur une installation de chauffage domestique bi-tubes.

Installations de chauffage domestiques : les installateurs sont-ils des horlogers ?

L’équilibrage d'une installation de chauffage génère des économies d'énergie, un meilleur confort thermique et accroît la longévité des composants de l’installation. Malheureusement, l’équilibrage demeure rarement ou partiellement réalisé sur une installation domestique.

Cependant, grâce à ses données en temps réel, le nouveau système Grundfos ALPHA3 facilite l'équilibrage et permet de rédiger un rapport détaillant le résultat.

Mais l'équilibrage c'est quoi au juste ?

L'équilibrage d'une installation de chauffage consiste à équilibrer le débit et donc la puissance calorifique des émetteurs (radiateurs) dans le logement. Si l'équilibrage n’est pas correctement effectué, certains radiateurs absorbent la majorité de la chaleur/du débit alors que d'autres sont "affamés" et ne reçoivent pas un débit suffisant pour transmettre la chaleur nécessaire. On constate alors des pièces trop ou pas assez chauffées et un niveau de confort très insatisfaisant.

Et ce n'est pas tout !

La température de retour du circuit de chauffage est un élément important à prendre en considération. Par exemple, une chaudière à condensation nécessite un delta température (Delta T = température départ - température retour) adéquat pour bien fonctionner. Elle utilise l’énergie générée par la condensation pour augmenter son rendement. Donc le rendement indiqué par le constructeur peut être altéré par un niveau de température retour trop élevé. Sans compter qu'il existe une relation entre le débit et le delta température (Δt) : un doublement du débit entraîne la division par deux de l’écart de température Δt.

Il faut également garder à l'esprit qu'une vanne thermostatique est une vanne qui se base uniquement sur la température ambiante. La vanne ne peut pas compenser des problèmes de chauffage car elle ne peut pas produire une température plus chaude que ce qui existe dans le circuit de chauffage, ou compenser le fait que le radiateur, est trop petit pour la pièce.

Oui, l'équilibrage d'une installation de chauffage demande un vrai savoir-faire.

Débit, pertes de charge, pression différentielle, température produite par la chaudière, puissance des radiateurs, température souhaitée par l'utilisateur dans chaque pièce… Un ensemble d'éléments à prendre en considération et bien des calculs pour l'installateur. Sensible à la qualité du service rendu par les installateurs, à leurs préoccupations quotidiennes et aux économies d’énergie, GRUNDFOS propose un moyen simple d'équilibrer et d'optimiser une installation de chauffage domestique bitubes : la SOLUTION ALPHA3.

Une solution simple avec trois composants :

  • ALPHA3. Basé sur le célèbre GRUNDFOS ALPHA2, l’ALPHA3 est le circulateur le plus éco-énergétique de sa catégorie, et est un concentré de fonctions pour assurer un fonctionnement optimal. Ce circulateur est également garanti 5 ans.
  • Appli GO BALANCE. Avec l'appli GO BALANCE, l'installateur peut équilibrer une installation avec radiateurs et planchers chauffants. Le calcul des données complexes se fait automatiquement en tenant compte des spécificités réelles de l’installation. Ce qui constitue un grand avantage par rapport aux solutions existantes du marché. Le temps et les coûts sont considérablement réduits pour l'installateur. L'ensemble du process peut être complété en une heure seulement pour 10 radiateurs par exemple. L'application est disponible gratuitement sur Apple Store ou Google Play, et est compatible avec Android 4.4 ou iOS8.
  • ALPHA Reader. Installé sur le circulateur préalablement configuré en mode «équilibrage», l’ALPHA Reader est l'accessoire intelligent pour lire des informations et les envoyer via Bluetooth à l’appli GO BALANCE afin de réaliser ses calculs.

Avec la solution ALPHA3, l'équilibrage est non seulement facilité, il est aussi attesté par l’édition d'un rapport pour l'installateur et l'utilisateur final. Un rapport qui indique pour chaque pièce et chaque radiateur : la chaleur émise, la température de retour calculée, le débit avant et après l'équilibrage, sans oublier, le débit total, la pression et la température de retour moyenne de l'installation de chauffage.

Le circulateur ALPHA3, l'accessoire ALPHA Reader et l'Appli GO BALANCE sont désormais une solution d’équilibrage GRUNDFOS simple qui confère professionnalisme, service, confort et économie d'énergie.

Plus d’informations : voir la fiche produit ALPHA3





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati