MAGNA3 – l’avenir du pompage

magna 3
Meilleur Indice de performance énergétique

Meilleur Indice de performance énergétique

Avec un Indice moyen de seulement 0,18 pour l’ensemble de la gamme, le nouveau MAGNA3 est le
meilleur circulateur à haut rendement énergétique pour bâtiments collectifs et tertiaires.
Ce circulateur est bien en avance sur la législation européenne et sur le meilleur indice de performance
en vigueur de 0,20.

En combinant le meilleur indice de performance énergétique et la fiabilité Grundfos, le MAGNA3
est la solution idéale pour un court retour sur investissement et une réduction des coûts du cycle
de vie.

Aujourd’hui, rendement et confort ne sont plus incompatibles grâce au mode de commande intelligent
AUTOADAPT.

AUTOADAPT ajuste en permanence la courbe de pression proportionnelle et définit automatiquement
une courbe plus performante, sans compromettre le confort. Ce réglage par défaut élimine
le besoin d’ajustements manuels dans 80 % des installations.

La courbe de pression proportionnelle AUTOADAPT par défaut a un point de consigne correspondant
à 55 % de la hauteur maxi de la pompe. Lorsque le système atteint sa courbe maxi, le point
de consigne suit cette courbe et crée une nouvelle courbe de pression proportionnelle basée sur le
nouveau point de consigne. Et à partir de là, le processus recommence.

 

Gamme et applications

Gamme et applications

Plage de performance
Courbe de performance de la gamme MAGNA3 Vue d’ensemble de la gamme MAGNA3 – circulateurs simples, doubles, fonte, acier inoxydable

Cette nouvelle gamme permet de dimensionner
encore plus facilement un circulateur MAGNA3
pour n’importe quel point de consigne.

La gamme MAGNA3 se compose de plus de 150 circulateurs simples et doubles, en fonte ou en
acier inoxydable. La hauteur maxi a été augmentée à 18 m et le débit à 70 m3/h. Le fonctionnement
des circulateurs doubles à plein régime vous offre une possibilité de performance exceptionnelle.
Cette nouvelle gamme permet de dimensionner encore plus facilement un circulateur
MAGNA3 pour n’importe quel point de consigne.

Comme son prédécesseur, le nouveau MAGNA3 convient aux applications de chauffage et de
refroidissement ainsi que pour la circulation d’eau chaude domestique. Il est conçu pour manipuler
des liquides dont la température peut atteindre
-10 °C. Il est ainsi adapté aux applications industrielles et aux systèmes de pompes géothermiques.

Par ailleurs, la température du liquide (-10 °C à + 110 °C) est indépendante de la température
ambiante (0 °C à + 40 °C), car l’électronique est maintenant refroidie à l’air.

Mises à niveau

Mises à niveau

Extruded view of MAGNA3
Vue éclatée du MAGNA3 pour un aperçu des composants

La roue, l’hydraulique et le moteur ont été mutuellement optimisés à l’aide de plusieurs outils de
développement 3D et d’analyse du débit. La nouvelle roue a été conçue pour des régimes plus
élevés et est fabriquée en composite. Les ailettes ont aussi été améliorées et sont maintenant
courbées.

Le rotor à aimant permanent veille à ce qu’il n’y ait aucun glissement entre le rotor et le champ
électrique du stator compact et fournit un très bon couple à faible consommation d’énergie.
La nouvelle chemise de rotor en composite renforcée à la fibre de carbone peut réduire la perte de
puissance et contribue à un meilleur rendement énergétique.

Le bobinage du stator empêche la perte de chaleur des pompes avec trop de cuivre à l’extérieur du
noyau de fer.

Le capteur de pression différentielle intégré mis au point par Grundfos augmente le rendement en
fournissant des estimations très précises du débit.

Le refroidissement de l’électronique permet une plage de température du liquide comprise entre
-10 °C et + 110 °C.
Une seule entrée analogique (0-10 V ou 4-20 mA) (alimentation intégrée), deux sorties relais configurables
et trois entrées numériques.

Le module CIM permet une connexion directe à une passerelle GTB sans composants matériels
externes.

Pour la liste complète des mises à niveau du MAGNA3, veuillez vous reporter à la brochure disponible
sur http://www.grundfos.com/products/find-product/magna3.html

Limitation du débit et compteur d’énergie

Limitation du débit et compteur d’énergie

pump, throttling valve, meter
3 produits en un – circulateur, vanne d’équilibrage, compteur d’énergie

Deux des nouvelles fonctionnalités du MAGNA3 simplifient le système et le rendent exceptionnel.
La nouvelle fonction FLOWLIMIT et le mode de commande FLOWADAPT (AUTOADAPT avec limitation
de débit) permettent de fixer un débit maxi. Cela permet d’améliorer le rendement énergétique
local et élimine le besoin de vannes d’équilibrage dans les installations où le MAGNA3 est
utilisé comme surpresseur.

Sous tous les modes de commande, la fonction FLOWLIMIT vous fait économiser le besoin d’équilibrage
du point de consigne. Le circulateur n’ira jamais au-dessus du débit maxi que vous avez
défini.

Le MAGNA3 dispose également d’un compteur intégré qui peut surveiller la distribution thermique
et la consommation de votre installation afin d’éviter les factures énergétiques excessives
causées par les systèmes déséquilibrés. Cela vous permet d’économiser le coût d’installation d’un
dispositif de mesure externe.

Pour utiliser le compteur d’énergie thermique, vous devez ajouter un capteur externe pour mesurer
la température du liquide dans la tuyauterie de retour.

Le compteur d’énergie thermique intégré est un excellent outil pour optimiser une installation
mais ne peut être utilisé à des fins de facturation.

 

Application mobile

Application mobile

Overview – iPhone, Android, iPod touch + dongle
Vue d’ensemble – iPhone, Android, iPod touch + clé de sécurité

Comme toutes les autres pompes électroniques Grundfos, le MAGNA3 peut être commandé via
l’application Grundfos GO, téléchargeable gratuitement sur App Store et Google Play.

Grundfos GO vous permet de contrôler vos installations de pompage
à distance et vous donne accès à tous les outils Grundfos en ligne


Pour tirer pleinement parti de l’application, vous devez vous équiper de l’Interface Mobile adaptée
(clé de sécurité) pour votre iPhone ou Smartphone Android. Si vous ne possédez pas de smartphone,
Grundfos vous propose le dispositif Grundfos GO complet avec un iPod Touch.

Grundfos GO vous permet de contrôler vos installations de pompage à distance et vous donne
accès à tous les outils Grundfos en ligne.

Grundfos GO vous permet de nommer chacune de vos pompes pour faciliter la reconnaissance.
Sur les chantiers où les installations de pompage sont nombreuses, la fonction de clignotement
vous permet de savoir rapidement quel circulateur est visé par l’application Grundfos GO.

Vous pouvez également lire les données directement sur votre écran (points de consigne, historique
des données, consommation énergétique, vitesse et température).

Toutes ces données peuvent être facilement regroupées dans un rapport grâce au générateur PDF
intégré. Vous pouvez transférer les rapports PDF par mail ou les imprimer à votre retour au bureau.

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati