Nouveau MAGNA1: le choix idéal

25/09/2017

MAGNA1: le choix idéal

Le nouveau MAGNA1 est l’option simple pour une installation réussie.

Le nouveau MAGNA1 est un circulateur extrêmement fiable et la garantie d’un travail bien exécuté. Le produit est conforme à la réglementation EuP et dispose d'une interface intuitive, particulièrement adaptée au remplacement des anciens circulateurs.

Le nouveau MAGNA1 est le choix idéal pour les besoins basiques des installations nécessitant un contrôle et une surveillance simple.

AVANTAGES
  • Surveillance via le relais de défaut, assurant la tranquillité d'esprit*
  • Entrée digitale de démarrage / arrêt disponible pour le contrôle de la pompe à distance*
  • Fonctionnement continu et temps d'arrêt réduit avec la fonction de pompe double sans fil (disponible sur les pompes doubles)*
  • Efficacité énergétique élevée entraînant des économies substantielles sur l'électricité
  • Installation aisée et une mise en route à l’aide d’une simple touche
  • Aucun entretien dû à la conception du moteur à rotor noyé.

* Tailles 32-120 F, 40-80 F et supérieures, DN50 à 100.

Le MAGNA1 est le choix idéal et efficace pour de nombreuses applications:

  • Chauffage
  • Pompe principale
  • Boucle de mélange
  • Plancher chauffant
  • Refroidissement
  • Plancher rafraichissant
  • Systèmes de pompes géothermiques
  • Petites applications de refroidissement

Exemple d'utilisation des entrées/Sorties
Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Exemple d’utilisation

Commande et surveillance externe

La commande et la surveillance de votre installation réduisent les temps d'arrêt de fonctionnement et le MAGNA1 modèle C offre plusieurs solutions pour répondre à cette demande. Si le circulateur présente un défaut, le relais d'alarme envoie un signal au coffret de commande, qui déclenchera ultérieurement d'autres événements selon la stratégie choisie.

A: Commande et surveillance locale

La sortie du relais d'alarme du circulateur peut être utilisée pour déclencher d'autres actions localement dans l’installation, par exemple pour arrêter une chaudière. D'autres composants peuvent utiliser le « signal aucun défaut » dans le cadre d'une routine de démarrage globale. Si un circulateur double présente un défaut sur l'une de ses têtes, le MAGNA1 démarrera immédiatement l'autre tête, assurant un fonctionnement continu.

B: Intégration digitale

L’intégration dans un système SCADA assure une surveillance continue de l’ensemble de l’installation, incluant tous les défauts du circulateur.

En utilisant l’entrée digitale, les circulateurs peuvent être démarrés et arrêtés à distance.

C: Notifications à distance

Il est également possible d’utiliser la sortie du relais d’alarme pour recevoir les notifications de défaut sur vos appareils mobiles, tant que votre système GTB le permet.