Reconstruction du réseau d'égouts en Chine

Régler le problème de la reconstruction du réseau d'égouts en Chine
Référence chantier

En novembre 2011, Grundfos a livré une station de pompage préfabriquée pour un projet de reconstruction du réseau d'égouts sur la rue de Fengzhong, à Chongqing, en Chine. Cette station a constitué la solution parfaite pour la difficile reconstruction du réseau d'égouts de la vieille ville.

TAB_1_Copy_of_DSCF5935.JPG

Le projet de reconstruction du réseau d'égouts de la rue de Fengzhong devait satisfaire aux exigences d'une arrivée de 4320 m|s03/|s0/jour dans une cuve de 2 m de diamètre pour 8,3 m de profondeur qui devait être placée dans un puits en béton. La reconstruction des égouts de la vieille ville à forte densité de population et aux conditions de terrain complexes était un défi, mais la station de pompage préfabriquée s'est révélée parfaite.

Chongqing est l'une des plus grandes villes de Chine, ainsi que le centre politique, économique et culturel du sud-ouest de la Chine. La rue de Fengzhong, longue de 10 km, est l'une des avenues situées à l'ouest de Chongqing ; elle est bordée de nombreux bureaux, écoles, zones résidentielles et centres commerciaux. En raison du manque d'entretien, les équipements de cette rue étaient en très mauvais état, ce qui entraînait des perturbations pour les habitants du quartier.

Pour améliorer les conditions de vie des habitants, la reconstruction de la rue de Fengzhong a été considérée comme l'un des principaux projets de 2011, dont le réseau d'égouts est la partie la plus importante et la plus difficile, avec un investissement total de 30 millions RMB, portant sur 1593 m de canalisations, 48 puits de contrôle et une station de pompage, qui doit être achevée dans les 90 jours de la signature du contrat.

Une opportunité pour Grundfos
Pour le projet de reconstruction de la vieille ville de Chongqing, la solution devait répondre à des exigences encore plus strictes, comme une empreinte réduite, un chantier de construction réduit, des perturbations moins importantes pour les habitants du quartier et les transports, et la nécessité d'être visuellement discrète. Le gouvernement local devait chercher une nouvelle solution pour que le projet soit une réussite.

PHOTOS: Installation de la station de pompage préfabriquée

TAB_1_DSCF5941.JPG

En Europe, les stations de pompage préfabriquées sont utilisées depuis plus de 50 ans et ces installations sont visibles à de nombreux endroits. En 2009, le concept a été importé d'Europe en Chine, où la station de pompage préfabriquée Grundfos est vite devenue populaire ; elle a attiré l'attention sur ces solutions pour le marché chinois. Ceci est un nouveau concept en Chine où la conception et l'application de la station de pompage, qui est plus que nécessaire pour la reconstruction de la vieille ville, avec des avantages que les stations de pompage traditionnelles n'ont pas, sont considérées comme une innovation.

Les stations de pompage préfabriquées Grundfos résolvent des problèmes
Dès la première présentation du concept de la station de pompage préfabriquée Grundfos, les concepteurs du projet ont compris les possibilités de cette solution et ont pu constater que ce serait la meilleure solution pour les exigences très spécifiques de leur projet.

Les stations de pompage préfabriquées Grundfos ont résolu de nombreux problèmes dans le cadre du projet de la rue de Fengzhong.

TAB_1_IMG_0548

• Espace limité : Une fois installée, la surface occupée par la station de pompage préfabriquée était de seulement 10m|s02/|s0, ce qui était très intéressant pour le propriétaire et l'équipe de construction. Il était très important de faire en sorte que la zone de construction et la surface de la station de pompage soient aussi réduites que possible, afin de diminuer l'importance de l'impact sur les habitants et l'infrastructure environnante.

• Délai de construction : La station de pompage préfabriquée a été produite dans l'usine Grundfos et amenée sur place sous la forme d'un ensemble complet. L'installation n'a pris que trois jours, l'ensemble du projet prenant 45 jours au total, ce qui répond aux exigences du propriétaire, à savoir moins de 50 jours entre la confirmation du projet et la mise en service.

• Conditions locales : Pour respecter les conditions de terrain locales, un puits en béton entourant la station de pompage préfabriquée a été construit selon le procédé de construction inverse, ce qui a permis d'économiser du temps et des frais par rapport à la méthode à caisson ouvert traditionnelle. Une étude géologique a démontré que les travaux de soutien des fondations en particulier seraient trop coûteux.

• Impact sur la zone environnante : La station de pompage préfabriquée Grundfos est totalement enterrée, ce qui la dissimule aux regards, sans aucun impact sur la zone environnante. Si une station de pompage traditionnelle avait été installée, elle aurait été visible et aurait eu un impact sur la zone environnante.

• Système de commande : La station de pompage préfabriquée Grundfos est facile à commander, avec le système de gestion à distance évolué de Grundfos, où que vous soyez dans le monde. Elle permet un fonctionnement sans problème et est facile à entretenir. Ceci répond à l'exigence du propriétaire de disposer d'une station de pompage au fonctionnement et à l'entretien simples.

La solution de la station de pompage préfabriquée Grundfos a résolu les problèmes classiques d'un projet de reconstruction dans une vieille ville typique. Le projet a été parachevé à temps et a respecté le budget. Le propriétaire et le concepteur sont tous deux satisfaits de cette station de pompage intelligente intégrée au fonctionnement stable et à l'efficacité élevée.


Les stations de pompage préfabriquées Grundfos répondent aux exigences d'installation rapide et simple dans la vieille ville de Chongqing, fournissant à la communauté locale un réseau d'égouts sous pression avec un impact et une empreinte réduits.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati