Active House Alliance

L'Active House Alliance fait l'objet de toutes les attentions
Radar

Le diagramme radar de l'action récemment mise en sur pied, Active House, illustre la manière dont les paramètres d'une maison active individuelle s'équilibrent. Les paramètres sont contenus dans les trois principes essentiels d'une maison active :

ACTIVE_HOUSE_CIRCLES

L'énergie : Une maison active contribue positivement à l'équilibre énergétique du bâtiment. Les sources d'énergie sont constituées soit d'énergies renouvelables et intégrées dans le bâtiment, soit d'un système d'énergie collective proche et d'un réseau d'électricité.

Climat intérieur : Une maison active crée un lieu de vie plus sain et plus confortable. Les matériaux utilisés ont un impact positif sur le confort et le climat intérieur ; l'entrée de la lumière et de l'air frais y est très élevée.

L'environnement : Une maison active a un impact positif sur l'environnement. La relation avec le contexte local est optimisée et l'accent est placé sur son impact global sur l'environnement au cours du cycle de vie du bâtiment.

Active House a une vision de bâtiments qui créent un lieu de vie plus sain et plus confortable pour les usagers sans avoir d'impact négatif sur le climat et l'environnement.

L'objectif
L'objectif de l'Alliance est de fournir des directives pour la conception et la construction de bâtiments qui allient des solutions écologiques à des niveaux élevés de confort intérieur. Pour atteindre cet objectif, les paramètres doivent être mutuellement équilibrés avec succès selon une approche holistique des performances du bâtiment qui place l'utilisateur final au centre.

Environnement intérieur
L'un des éléments clés est de reconnaître que l'environnement intérieur est un facteur très important qui devrait être intégré dans un processus de conception durable dès le début. Surtout étant donné que les études démontrent que le comportement de l'utilisateur final a une influence élevée sur l'utilisation de l'énergie dans les bâtiments. Le radar d'Active House précise l'importance égale de l'énergie, du climat intérieur et de l'environnement dans la création de bâtiments qui donnent plus qu'ils ne reçoivent.

TAB_1_ACTIVE_HOUSE_Mikkel_Skott_Olsen_027

L'objectif de l'Active House Alliance est de réunir les différentes disciplines. Faisant partie du secteur de la construction, nous avons pour responsabilité de contribuer au développement des futures normes et de faire savoir que les bâtiments à basse énergie sont intéressants, tant pour les utilisateurs finaux que pour les constructeurs, s'ils sont conçus en plaçant l'accent sur le climat intérieur et l'environnement ainsi que sur l'énergie. Mikkel Skott Olsen, Président du Comité de Direction.

Pour en savoir plus sur le diagramme radar d'Active House, cliquez sur l'onglet suivant.

Aperçu à 360°
TAB_2_ACTIVE_HOUSE_RADAR

Le diagramme radar d'Active House fournit un aperçu à 360° du bâtiment, ce qui permet d'identifier plus facilement les zones problématiques. Il démontre également comment tous les paramètres et objectifs sont en interdépendance. Par exemple, les paramètres énergétiques pourraient être réglés sur un niveau très élevé, ce qui signifierait p. ex. que les paramètres environnementaux auraient une valeur réduite ; le bâtiment serait toujours une maison active, tant que les objectifs environnementaux sont remplis ou dépassés dans la pratique.

Utilisations
Le diagramme radar peut aussi être utilisé différemment. Par exemple, il pourrait illustrer différents scénarios de conception à des fins de comparaison, démontrant leur impact sur d'autres paramètres. Ceci pourrait aider à établir les priorités d'un projet. Il pourrait également contribuer à spécifier les normes minimales pour un projet, ce qui pourrait être particulièrement utile pour répondre aux différentes normes et réglementations.

Le radar d'Active House démontre que les paramètres dépendent de choix actifs au sein de chaque paramètre, tout en présentant un profil du bâtiment spécifique.

Amélioration et ajustement
Le radar pourrait contribuer à identifier le potentiel d'amélioration d'un bâtiment existant. En aidant à mettre en évidence les forces et les faiblesses des paramètres d'un bâtiment, il peut contribuer à déterminer les domaines dans lesquels des améliorations futures pourraient être mises en oeuvre. Cela en fait un outil précieux pour permettre une évaluation et un ajustement continus.

Des bâtiments uniques
Le radar d'Active House reconnaît que les maisons actives sont des entités uniques. Dans chaque cas, la combinaison et l'intégration uniques des éléments et des paramètres contenus dans le radar sont ce qui fait qu'une maison active spécifique est réussie et ambitieuse.

Outil Web
Un outil Web est actuellement en cours de développement et permettra d'entrer des données pertinentes sur chaque paramètre des bâtiments individuels. A partir de ces informations, un aperçu radar unique sera généré pour le bâtiment en question.

Pour en savoir plus sur l'Active House Alliance, cliquez sur l'onglet suivant.

The Alliance
TAB_3_ACTIVE_HOUSE_LOGO

L'Active House Alliance est une association de parties intéressées qui se consacrent à la promotion d'une approche équilibrée et holistique de la conception et des performances des bâtiments. L'Alliance soutient une vision des bâtiments qui crée un lieu de vie plus sain et plus confortable pour les usagers sans avoir d'impact négatif sur le climat et l'environnement. Elle a des objectifs ambitieux à long terme pour les bâtiments futurs et pense que la seule façon de les atteindre réside dans la collaboration de tous les acteurs. L'Alliance vise donc aussi à faciliter la coopération sur les projets de construction et le développement des produits, etc., ce qui contribue à sa vision.

L'ambition de l'Alliance est que la maison active devienne la référence future pour les nouveaux bâtiments et la rénovation de bâtiments existants dans le monde entier.

Membres
Jusqu'à présent, environ 40 sociétés et organisations ont adhéré à l'alliance, un grand nombre d'entre elles provenant du secteur de l'architecture et du bâtiment, tandis que plus de 800 utilisateurs sont inscrits sur le site Web Active House. Grundfos est l'un des membres fondateurs de l'Alliance. Un certain nombre de bâtiments de démonstration sont déjà utilisés en Europe, en Russie et en Amérique du Nord. L'alliance propose également des webinaires, des ateliers, des symposiums, etc., et ses membres participent à des expositions et à des conférences.

Spécifications
Sur base des résultats des essais et de son expérience, l'Active House Alliance élabore actuellement une version révisée de ses spécifications. Les spécifications sont conçues pour servir de guide pour la conception d'une maison active qui combine efficacité énergétique, climat intérieur et santé et bien-être de l'usager en fournissant une sortie de "boîte à outils". Les spécifications des maisons actives ont été développées en utilisant un modèle libre.

Pour en savoir plus sur l'Active House Alliance, cliquez ici





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati