Présentation de la nouvelle pompe Grundfos TPE3

Nouvelle pompe TPE3Photo : nous répondons à vos questions sur la nouvelle pompe TPE3, présentée ici sans son carter.
Questions et réponses au sujet de la TPE3

La nouvelle pompe en ligne, àmoteur ventilé,  Grundfos TPE3 rejoint le circulateur MAGNA3 au catalogue nouveautés de la société en intégrant un certain nombre de fonctions « intelligentes ». Les deux pompes intègrent la fonction FLOWLIMIT et un compteur d'énergie thermique, par exemple. La TPE3 est disponible actuellement jusqu'à 2,2 kW, avec des performances allant jusqu'à 25 m de hmt et 80 m³/h de débit.

Marcus Fich, responsable du développement commercial chez Grundfos, répond aux questions sur ce qui distingue la pompe TPE3 dans la gamme des produits Grundfos.

Q : La pompe TPE3 ressemble beaucoup au MAGNA3. En quoi sont-ils différents ?

R : Ce sont deux types de pompe bien distincts. Ce serait comme comparer une berline avec hayon et une berline avec coffre.

Le MAGNA3 est un circulateur à rotor noyé et la TPE3, est une pompe verticale, en ligne, à moteur ventilé.

Quand nous avons lancé les fonctions intelligentes, comme FLOWLIMIT sur le MAGNA3, c'était révolutionnaire. Le MAGNA3 remplace plusieurs pompes à rotor noyé dans les installations de chauffage. Le marché a intégré sa conception et ses fonctions et la concurrence commence à proposer les mêmes fonctionnalités sur leurs produits.

Le rendement exceptionnel du MAGNA3 a fixé une nouvelle norme pour les circulateurs. Aujourd'hui, nous passons à une autre étape avec de petites pompes en ligne comme la TPE3. Cette dernière utilise les mêmes principes esthétiques et de conception que le MAGNA3.

La pompe TPE3 ne se limite pas à proposer les mêmes fonctions que le MAGNA3, elle possède des fonctions supplémentaires. Elle peut par exemple utiliser des capteurs indépendants pour la régulation delta T ou delta P.

Q : Vous dites que la TPE3 sera disponible jusqu'à 2,2 kW. Et si j'ai besoin d'une pompe plus puissante ?

R : La gamme existante, séries TPE 1000 et 2000, est toujours là pour couvrir toute la plage que nous proposions déjà.

Q : Avec toutes ces nouvelles fonctions, la mise en service n'est pas trop complexe ?

R : Il faut bien évidemment configurer correctement les nouvelles fonctions pour que la pompe fonctionne bien. La mise en service peut se faire à l'aide de l'écran de la TPE3. Quand on ne connaît pas la structure des menus, l'utilisation de l'écran demande un peu d'entraînement.

Mais l'application Grundfos GO pour téléphones et tablettes iOS et Android est précisément conçue pour vous faciliter ces opérations. Elle comporte des assistants de configuration pour les différentes fonctions et vous permet de créer un rapport une fois la mise en service terminée.

Q : Pouvez-vous donner un exemple sur la manière dont les fonctions intégrées peuvent résoudre les problèmes rencontrés sur le terrain ?

R : Bien sûr. Prenons l'exemple d'une application d'eau glacée. Bien que la TPE3 soit une pompe à moteur ventilé, le moteur est relié à la pompe, et donc à l'eau froide, par l'intermédiaire de l'arbre. Dans un environnement humide, cela peut générer de la condensation dans le moteur. Ce n'est pas un problème quand la TPE3 fonctionne, parce que le moteur produit suffisamment de chaleur pour dépasser le point de rosée.

Mais en veille, c'est différent. Pour ce cas, la TPE3 possède une fonction appelée « Standstill Heating » (chauffage à l'arrêt) qui transfère un courant alternatif au moteur quand il ne fonctionne pas. Ce courant est insuffisant pour démarrer la pompe, mais suffisant pour chauffer le moteur et le maintenir au-dessus du point de rosée. C'est une façon très simple de protéger le moteur sans coût matériel supplémentaire.

Q : Comme vous avez développé l'intelligence et les capacités de régulation pour la TPE3, n'y a-t-il pas une augmentation de la demande d'intégration dans des systèmes GTB ?

R : Bien sûr, et nous en tenons compte de différentes manières. Tout d'abord, nous offrons la possibilité d'une intégration standard, « câblée ». Cela signifie que nous utilisons des signaux standard, comme les entrées et sorties analogiques ou digitales pour échanger les données entre la pompe et le système GTB. Si les E/S intégrées ne suffisent pas, nous pouvons en ajouter sur demande, et cela permet de raccorder des capteurs PT100/PT1000 standard nécessaires pour la régulation delta T, par exemple.

Pour transmettre plus de données, et parfois des données plus détaillées, nous proposons une gamme étendue de modules de communication. Ils permettent une communication bus entre la pompe et le système GTB. Les modules de communication sont compatibles avec un grand nombre de normes de communication, comme BACnet, Modbus, Profibus, LON, etc. De plus, nous proposons un module GSM permettant de connecter la TPE3 au système Grundfos de gestion à distance GRM.

Q : Et si je n'ai pas besoin de toutes ces fonctions ?

R : Il vaut mieux éviter de payer pour des fonctions dont on n'a pas besoin. C'est pourquoi nous allons également proposer une version simplifiée, la TPE2, sans capteur, et avec un simple affichage.

Q : Bon, résumons. Pourquoi est-ce que je devrais m'intéresser à la TPE3 ?

R : Quand nous avons commencé à plancher sur le MAGNA3, notre objectif principal était de pousser le rendement au maximum. Maintenant, on vise plutôt la fonctionnalité, l'interopérabilité et la polyvalence. Vous pouvez ajouter toutes ces E/S, par exemple.

La TPE3 est une pompe en ligne verticale, performante, la meilleure de sa catégorie, jusqu'à 2,2 kW, basée sur les fonctions et caractéristiques révolutionnaires du MAGNA3. Et nous en sommes fiers.

PHOTO : la pompe en ligne à moteur ventilé Grundfos TPE3

« Quand nous avons commencé à plancher sur le MAGNA3, notre objectif final était de pousser le rendement au maximum. Maintenant, on vise plutôt la fonctionnalité, l'interopérabilité et la polyvalence. »
 

Marcus Fich, responsable du développement commercial chez Grundfos

Trouvez la bonne pompe pour une installation ou un remplacement





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati