Grundfos et la lutte contre les inondations

Grundfos et la lutte contre les inondations
Entretien : Jim Rise

Jim Rise et Mick Eriksen, de chez Grundfos, ont conjointement écrit le livre « Designing Flood Pumping Stations » (Concevoir des stations de pompage contre les inondations).

Jim Rise souhaitait dissiper la confusion entourant la conception des stations de pompage qu'il a pu constater au cours de ses quinze ans d'expérience dans le domaine. Il s'est lancé dans la rédaction de l'ouvrage « Designing Flood Pumping Stations » afin de regrouper de façon systématique les informations les plus importantes concernant les stations de pompage de lutte contre les inondations et la manière de les concevoir.

Qu'est-ce qui vous a amené à écrire ce livre ?

Jim Rise, responsable du développement commercial, Grundfos.

Jim Rise : Par expérience, 90% des pannes concernant les pompes dans les stations de pompage sont dues à la conception de la station en question. À ma connaissance, ce livre constitue la première tentative de regrouper toutes les informations importantes à ce sujet. Il porte sur la conception, l'installation, la mise en service et l'exploitation, et notre objectif était d'aider les gens à éviter les plus graves erreurs de conception.

Pour moi, le plus important était de mettre ces connaissances en matière de lutte contre les inondations et de stations de pompage à disposition pour aider les personnes qui travaillent dans ce domaine, de façon à ce que leurs stations de pompage fassent ce pour quoi elles ont été prévues, c'est-à-dire fonctionner de manière fiable pendant de nombreuses années et atténuer les problèmes causés par les inondations. Et je peux vous dire que les retours que j'ai reçus du monde entier au sujet du livre sont très positifs.

PHOTO : Jim Rise, responsable du développement commercial, Grundfos

Guide de conception des stations de pompage contre les inondations

Télécharger le nouveau guide
au sujet des stations de pompage contre les inondations


90% des erreurs liées aux pompes dans les stations de pompage sont dues à la conception de la station en question.

Jim Rise, responsable du développement commercial, Grundfos

Quel type d'erreurs de conception avez-vous pu constater dans les stations de pompage ?

Station de pompage

Jim Rise : Les stations de pompage sont souvent anciennes et datent d'une époque où la ville était beaucoup plus petite. Cela signifie que la station de pompage en question doit drainer une zone beaucoup plus étendue que celle pour laquelle elle a été conçue. Et, le plus souvent, on se contente de remplacer les pompes existantes par des pompes plus puissantes pouvant évacuer plus d'eau.

Cela peut très facilement générer un vortex, car le volume d'eau supplémentaire est pompé plus vite par des pompes plus grosses, alors que le reste de la station, comme les conduites d'évacuation, a gardé la même capacité. De l'air peut entrer dans le circuit, avec à la clé de la cavitation.

Et ce n'est qu'un des exemples de mon livre. Je tenais à montrer l'importance de prendre en compte tous les facteurs pour concevoir une station de pompage répondant réellement aux besoins.

Pourquoi est-ce que Grundfos s'intéresse à la lutte contre les inondations ?

Lutte contre les inondations chez Grundfos

Jim Rise : Les inondations représentent la cause de catastrophe la plus préoccupante dans le monde, alors que 50% de la population mondiale vit dans des deltas inondables. Cela signifie que la lutte contre les inondations prend également de plus en plus d'importance.

Parallèlement à cela, l'un des objectifs fondamentaux de Grundfos est de mettre au point des technologies permettant d'améliorer la qualité de vie des gens, et la lutte contre les inondations est un domaine dans lequel notre technologie et nos produits nous permettent de le faire.

Dans mon livre, une carte montre aux lecteurs qu'ils peuvent trouver de l'aide pour concevoir une station de pompage adaptée à leurs conditions climatiques. Dans les zones tropicales, où les précipitations sont importantes à certaines périodes, alors qu'en Europe du Nord elles se répartissent de manière plus uniforme, indépendamment du changement climatique, bien entendu. La carte montre comment Grundfos contribue à la conception de stations de pompage répondant aux besoins, quelle que soit la zone climatique.

Pouvez-vous nous donner un exemple ?

De petits détails pratiques peuvent jouer un grand rôle. Par exemple, des pompes plus compactes permettent au client de gagner de la place lors de la construction de la station de pompage et d'économiser jusqu'à 20% sur les coûts de construction.

Jim Rise, responsable du développement commercial, Grundfos

Jim Rise : Le projet de Mumbai, en Inde, est un bon exemple (pour en savoir plus, voir l'onglet « Vidéo : Une solution pour Mumbai »). Grundfos a participé au projet dès le début de la phase de conception et de choix des équipements. C'est même Grundfos qui exploite la station de pompage.

Pour moi, il est important de réfléchir à des systèmes et à des solutions de pompage, mais également à leur installation, aux systèmes SCADA, à la maintenance et à la communication. Mais, parallèlement à cela, de petits détails pratiques peuvent faire une grosse différence dans le fonctionnement quotidien. Par exemple, des pompes plus compactes permettent au client de gagner de la place lors de la construction de la station de pompage et d'économiser jusqu'à 20% sur les coûts de construction.

Les pompes Grundfos possèdent également des fonctionnalités comme le Grundfos Turbulence Optimiser™, un diffuseur en caoutchouc monté sur la volute de la pompe. Lors du fonctionnement de la pompe, le Turbulence Optimiser™ se déploie et réduit les turbulences. Cela permet de réduire les pertes d'énergie et d'économiser de 1 à 2% sur la consommation d'énergie, ce qui peut s'avérer important à l'échelle d'une grosse station de pompage. Il était donc important pour moi de présenter et d'expliquer systématiquement les grands principes, mais également de parler des petits détails qui peuvent jouer un rôle non négligeable dans l'optimisation des stations de pompage.

Jim Rise
Jim Rise, responsable du développement commercial chez Grundfos est co-auteur de « Designing Flood Pumping Stations », il faisait également partie de l'équipe qui a fondé le Global Water Competence Centre au Danemark.

Pour accéder à de plus amples informations, aux guides de conception, aux cas de référence, et à d'autres informations sur la lutte contre les inondations, veuillez cliquer ici.

Vidéo : Une solution pour Mumbai

De grandes parties de la ville de Mumbai se trouvent à basse altitude et subissent régulièrement des inondations de grande ampleur en raison des pluies de la mousson. Mumbai comprend 13 millions d'habitants, plus 7 millions supplémentaires dans la l'agglomération. Il s'agit également de la capitale économique de l'Inde.

Pour lutter contre ce problème, la municipalité de Mumbai a proposé la mise en place d'une station de pompage des eaux pluviales au centre de Mumbai. Grundfos a fourni une solution complète pour la station de pompage, avec des pompes, un système de contrôle SCADA et des systèmes électromécaniques. Aujourd'hui, cette station de pompage garantit une solution durable face au problème chronique des inondations à Mumbai.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati