Trouver un cas d'application

Voir 1 à 10 à 37 résultats
Case banner
A Starck presence
Duravit AG, Hornberg, produces sanitary ceramics, bathroom furniture, accessories, baths, shower bases and health products and has undergone considerable growth in recent years, particularly in its export business. The company (2,300 employees, turnover around €160 million) has been influential in the development of the sanitary industry worldwide and has become a trend setter for innovative bathroom design.
Banking on Hungary
Optimal Hungária is the Hungarian branch of Optimal – a french company that specialises in equipment installation and facility management. Based on previous good experience with Grundfos, the managing director of Optimal regarded Grundfos as the preferred supplier of equipment for a new office block that would serve as the headquarters of ING Bank Hungary, in Budapest.
Berlin Hauptbahnhof (central station)
A superlative railway station, which forms both an architectural and logistical zenith, has been developed close to governmental area in Berlin. The station welcomes 300,000 travellers and visitors each day and trains depart every 90 seconds to all points of the compass.
Bruxelles fait le ménage dans ses eaux usées
Un projet d’une telle ampleur impose des exigences qualitatives strictes à tous les fournisseurs. Grundfos a été choisi pour fournir l’équipement essentiel de traitement des eaux usées en raison de son expérience, de son niveau élevé de compétence et de son savoir-faire technologique très étendu. La flexibilité des équipes d’ingénieurs Grundfos et la gamme de produits étaient également des atouts qui ont fait la différence face à la concurrence. Grundfos a été mandaté pour fournir un total de...
Confiserie : plus de flexibilité grâce à la DDA-FCM
Depuis des années, Chocotech à Wernigerode, en Allemagne, utilise des pompes DDA-FCM pour doser colorants, arômes et acidifiants dans sa confiserie. L'impressionnante plage de volumes de dosage des pompes DDA-FCM leur permet de gérer harmonieusement l'évolution des besoins de production. Un seul type de pompe peut couvrir la quasi-totalité des besoins de Chocotech, permettant à la société de réaliser des économies considérables sur les pièces détachées. De plus, la solution de dosage ...
Cutting the cost of district heating
Göteborg Energi is a wholly owned subsidiary of Göteborg Kommunala Förvaltnings AB in Gothenburg, Sweden. The company provides district heating, cooling, natural gas, energy services, an optical fibre network and an electricity supply network. The Göteborg Energi district heating network extends over a length of 700 km, and provides heating for more than 90% of all the apartment blocks in Gothenburg.
De grandes ambitions pour la Tour 2000 de Moscou
Le prestigieux projet de la ville de Moscou couvre 100 hectares dans le quartier d’affaires, et doit s’achever en 2010. Souvent décrit comme le premier ”immeuble intelligent” de Moscou, le complexe de 34 étages du nom de Tour 2000 comprend des bureaux, des boutiques, des restaurants, un parking souterrain et une plate-forme avec vue spectaculaire sur la ville. Le design stylé de ce bâtiment est valorisé par se
Deuxième plus grande station d'épuration au monde
En août 2003, Grundfos a livré 12 pompes pour les excès de boue et 16 pompes de recirculation pour assurer la totalité du process d’aération.
Dosage précis confirmé par une étude universitaire
Une étude universitaire indépendante confirme les résultats de Grundfos concernant la précision de dosage de la DDA-FCM.