Une question de confiance

Overview_TEXT

Vue d'ensemble

Les téléspectateurs et auditeurs de la télévision nationale suisse sont sa raison d’être. Garantir que ceux-ci en ont pour leur argent est la priorité quotidienne des employés qui veulent offrir à leur public une radio et télévision de premier ordre. La Schweizer Fernsehen a une gamme de services adaptés à l’ère du digital qui lui permet de servir ses usagers mieux que jamais.

Afin de garantir non seulement la qualité des émissions mais aussi le bien-être de tous les employés de son siège à Zurich, la SF voulait se doter d’un partenaire capable d’équiper le bâtiment d’un système de climatisation dernier cri.

La situation
Un système de climatisation efficace et fiable est crucial pour la société de production nationale, SF.
Le siège de la chaîne comprend des installations de production télé et radio au service du public suisse.

Le défi principal pour Grundfos était d’obtenir une température stable à l’intérieur de chaque pièce abritant des applications sensibles, quelle que soit la saison ou l’application. Grundfos a fourni des solutions différenciées pour les studios, les installations de production et leurs locaux annexes.

La solution de Grundfos
Avec son client, Grundfos a élaboré un système centré sur le débit des compresseurs frigorifiques – les éléments clé d’une installation de climatisation. Les pompes E de Grundfos étaient bien adaptées au projet et devinrent la charpente de toute l'installation. Grâce à ses commandes électroniques, chaque pompe E peut s'adapter individuellement à une demande évolutive. Essentiel pour maintenir une ambiance intérieure constante, étant donné la grande fluctuation des températures. Le débit reste constant malgré une variation de la consommation d’énergie. Le résultat général représenta une installation hautement flexible, dotant la SF d’un équipement de production ultra-moderne. Le système fut étudié dans un but très précis : assurer la protection d'équipements de production très onéreux et fournir un environnement agréable et confortable aux utilisateurs des autres zones principales du bâtiment.

Le résultat
La solution Grundfos a permis de réduire la consommation générale d'énergie de plus de 50%. En outre, l'installation de moteurs MGE offre une parfaite harmonie entre moteur et convertisseur de fréquence. Ses réglages en usine optimisent le résultat. Aucun souci fonctionnement de l’installation n’a été constaté à ce jour.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Thème :

Une climatisation efficace et fiable est cruciale pour la chaîne nationale SF

Localisation :

Zurich

Société :

La chaîne nationale SF

Les pompes TP de Grundfos
Les pompes TP de Grundfos existent dans une gamme de grande puissance Le moteur et la pompe sont séparés au moyen d’une lanterne.
Le coût du cycle de vie (LCC) dresse un tableau plus éloquent.
Le coût du cycle de vie (LCC) dresse un tableau plus éloquent.
  • Les pompes CLM monocellulaires in-line
  • Les pompes LME monocellulaires in-line avec moteur MGE
  • Les pompes TP monocellulaires in-line
in-line circulator pumps
Grundfos peut fournir la pompe adaptée à toutes tailles d’installation de climatisation. La gamme complète de pompes de surface va de la pompe lourde à aspiration axiale jusqu’aux circulateurs in-line très sophistiqués.
Contacts_TEXT

Contact

Si vous avez besoin d'une solution identique, contactez-nous pour de plus amples informations

Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32

Contact

Si vous avez besoin d'une solution identique, contactez-nous pour de plus amples informations

Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32