Sandvik : pompe immergée à variation de vitesse

Overview_TEXT

Vue d'ensemble

Depuis plus de 80 ans, une société appartenant à Sandvik AB en Suède, la Walter AG Group (Tübingen), est active sur le marché du traitement des métaux, et est l’une des sociétés leader au niveau mondial dans ce secteur. Les quelques 2000 employés de la société génèrent un chiffre d’affaires de 300 millions d’euros, et leur gamme de produits comprend aussi bien des affûteuses et des outils de précision qu’un logiciel de gestion des outils. Ils opèrent au sein d’un marché très exigeant et hautement compétitif : les utilisateurs demandent d’emblée aux fournisseurs des outils sûrs et de grande qualité, avec une fabrication rapide à haut rendement, tout ceci au prix le plus bas.

La situation
La plupart des machines-outils utilisées en métallurgie doivent être fournies avec un lubrifiant refroidissant. Que ce système de lubrifiant refroidissant soit centralisé ou non, dans la majorité des cas il s’agit de pompes immergées multicellulaires ou monocellulaires. De telles pompes fournissent tout d’abord les systèmes de nettoyage (filtres) et ensuite la machine-outil en lubrifiant refroidissant, garantissant ainsi que la machine est refroidie, lubrifiée et que les copeaux sont enlevés.
De façon à réduire le temps de fonctionnement des opérations d’affutage, Walter AG a créé les affuteuses dans sa gamme Helitronic-Power avec une pompe à refroidissement innovante de 20 étages fonctionnant à 7/20 bar. Une fois la pièce en place, le profil cannelé demandé par le client est meulé.
La tâche des concepteurs de chez Walter était d’obtenir une pression suffisamment supérieure pour le lubrifiant refroidissant pendant ces opérations d’affutage. Ce process nécessite une pression supérieure à celle du niveau 2 (’affutage d’angle d’écartement’)

La solution Grundfos
Dans ce but, Grundfos a proposé à Walter AG une pompe immergée à variation de vitesse de la gamme CRKE 8-200/20 A-W-A-AQQV 3 x 380-480V 7,5 kW : ”l’affutage en cannelure” se passe à une pression supérieure de 20 bar (ceci n’améliore pas seulement l’effet refroidissant, la plus forte pression enlève également les copeaux plus vite et plus efficacement); pour la fonction ‘affutage d’angle d’écartement’, 7 bar de pression sont suffisants pour refroidir l’outil et pour enlever les déchets produits par l’affutage.
Toutes les affuteuses de la gamme Helitronic-Power fonctionnent avec ces pompes immergées Grundfos à vitesse variable. Chaque année, Walter AG installe environ 300 pompes dans ses affuteuses. La gamme de moteurs MGE à variation de vitesse utilisée est préréglée en usine par Grundfos aux 2 niveaux (7 et 20 bar) (ils sont donc livrés avec une courbe caractéristique individuelle).

Le résultat
Les affuteuses conventionnelles fonctionnent généralement avec un lubrifiant refroidi qui est constant à 7 bar – avec en conséquence une durée de fonctionnement plus longue (vitesse d’avance plus lente). Dans la majorité des taches d’affutage, d’après l’expérience d’Adolf Nill (Team Leader, Development and Design, Heli-Power) on peut économiser environ 20% de temps en utilisant une machine Helitronic et le process de programmation à 2 niveaux : ”Si l’utilisateur doit prévoir 8 minutes au lieu de 10 de durée de travail pour chaque outil, c’est un avantage très compétitif”.
Enfin, dans cette industrie de la machine outil : Économiser, ne serait ce que quelques secondes, représente un progrès. Pour l’opérateur, le fonctionnement devient beaucoup plus commode (installation simplifiée et changement des paramètres du système, meilleures options de contrôle).





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Thème :

Grundfos offre la gamme la plus étendue de pompes immergées pour machine-outil

Localisation :

Suède

Société :

Walter AG, Tübingen, Allemagne

  • Convertisseur de fréquence intégré
  • Unité compacte
  • Solution économe en temps
  • Productivité accrue
Vue du process d’usinage sur une machine Helitronic-Power de la gamme Walter
Vue du process d’usinage sur une machine Helitronic-Power de la gamme Walter
La pompe CRKE 8-200/20 de Grundfos
La pompe CRKE 8-200/20 de Grundfos
Adolf Nill
Adolf Nill (Team Leader, Développement et Design, Heli-Power), Walter AG, Tübingen, Allemagne
Related Products_TEXT
Contacts_TEXT

Contact

Si vous avez besoin d'une solution identique, contactez-nous pour de plus amples informations

Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32

Contact

Si vous avez besoin d'une solution identique, contactez-nous pour de plus amples informations

Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32