Traitement des boues

Vue d'ensemble

Vue d'ensemble

Les boues sont un produit dérivé du traitement des eaux usées dans une station d'épuration et, contrairement aux eaux traitées qui peuvent être rejetées dans les eaux réceptrices conformément aux exigences du permis de rejet, leur traitement est plus compliqué. Généralement, le rejet final se fait sous la forme d'engrais sur les terres agricoles, de dépôt en décharge ou d'incinération sur le site ou sur celui d'un partenaire extérieur, souvent dans le cadre d'une production d'énergie.

Le pompage des boues nécessite un équipement qui permette le déplacement d'un produit visqueux sans risque de colmatage. Les boues primaires doivent être pompées des clarificateurs primaires à l'étape de traitement des boues. Les pompes de la station de pompage des boues doivent être choisies minutieusement, selon la concentration et le débit des boues.

Les pompes centrifuges telles que les pompes SE/SL ou S Grundfos avec roues vortex, conçues pour une utilisation durable dans les environnements difficiles, sont fréquemment utilisées. Pour le pompage des boues, il est préférable de recourir à une installation sèche, car cela permet une inspection fréquente et une maintenance aisée.

Les systèmes de surveillance et de contrôle accroissent le potentiel d'amélioration du rendement et de la fiabilité. Grundfos fournit des entraînements à vitesse variable (Grundfos CUE) et une protection pour moteur (MP204) pour surveiller les conditions du moteur, pour assurer un fonctionnement optimal.

Épaississement/déshydratation des boues

L'objectif principal de l'épaississement/de la déshydratation des boues est de minimiser le volume de ces dernières, réduisant ainsi la taille et la capacité des équipements et des processus de traitement suivants. En outre, une diminution de la concentration en eau réduit la consommation d'énergie pour le chauffage des boues dans le digesteur. L'efficacité de la déshydratation dépend du type d'équipement et de la qualité des boues.

Grundfos peut fournir des systèmes entièrement automatisés, contrôlés par PLC, afin de gérer la préparation et le dosage fiable des coagulants organiques ou des polyélectrolytes. Grundfos dispose du savoir-faire requis pour ce faire et peut concevoir une station de dosage utilisant des produits chimiques sous forme de concentrés, de solutions prêtes à l'emploi ou de produits chimiques secs, selon vos besoins.

Les boues peuvent être déshydratées directement depuis un bassin de concentration ou de stockage des boues. Généralement, les boues sont épaissies par gravitation dans un bassin de concentration des boues ou par déshydratation mécanique dans de simples unités de déshydratation. Cette opération consiste tout simplement à éliminer l'eau des boues. Des polyélectrolytes peuvent être ajoutés pour améliorer la formation de larges flocs de boues.

L'élimination de l'eau est gérée par les gammes Grundfos de pompes SE/SL et S, spécialement conçues pour une utilisation durable et la gestion du débit, et peuvent être installées à sec ou immergées.

Les bassins peuvent être équipés d'un agitateur AMG faible vitesse afin d'assurer une concentration homogène des boues. Les agitateurs Grundfos, fabriqués en matériaux anticorrosions, offrent une conception robuste, un service et une maintenance aisés, et un fonctionnement sans problème dans les environnements difficiles.

Digestion des boues

Les boues sont souvent traitées au moyen de diverses méthodes de digestion, dont le but est de réduire la quantité de matières organiques et le nombre de micro-organismes pathogènes présent dans les solides. De nos jours, les digesteurs sont relativement faciles à utiliser et, malgré les températures relativement élevées requises dans le processus de digestion des boues, un temps de rétention de 25 à 30 jours est nécessaire. Un mélangeur AMG faible vitesse peut être utilisé dans ce processus.

En raison de la dégradation biologique des matières organiques, du biogas est produit dans le système. Celui-ci peut être utilisé dans un système de cogénération, où il produit de la chaleur et de l'électricité.

Dans les stations d'épuration des eaux usées les plus grandes, la digestion anaérobie constitue la méthode la plus répandue pour le traitement des boues. La digestion anaérobie dégrade davantage les boues, réduisant ainsi la concentration organique totale des boues de 40 à 60 %.

Après la digestion, une déshydratation finale est effectuée. Les boues déshydratées doivent être éliminées de manière sûre, par exemple par incinération à des fins de production d'énergie.

Grundfos est en mesure de fournir l'expertise requise pour vous aider à atteindre vos objectifs de performance, depuis l'identification initiale des besoins jusqu'à la sélection, l'installation, le fonctionnement et la maintenance de votre solution de pompage. Les accords de mise en service Grundfos garantissent une installation correcte tandis que les accords de service couvrent toutes les éventualités, de la maintenance de routine aux pièces de rechange.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Produits connexes
Contact
Entreprise de vente locale

Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32
Centre de service local

Téléphone

04 74 82 15 48

Télécopie

04 74 82 15 60