S-tube par Grundfos

Inscription à la newsletter
Saisissez l'opportunité de rester à jour sur les actualités et les événements Grundfos. Inscrivez-vous et nous vous ferons parvenir notre newsletter.
Recherche de produits Grundfos
Utilisez notre outil de recherche pour trouver le produit adapté à vos besoins.

S-tube

La roue S-tube est la seule roue disponible sur le marché des eaux usées qui ne fait aucun compromis entre rendement hydraulique et section de passage.

Son secret réside dans sa simplicité de conception, sans aucune fonction de découpe qui peut s'user au fil du temps, assurant ainsi une performance élevée constante.

La roue S-tube se présente sous la forme d’un tuyau lisse hydraulique optimisé qui dirige les eaux usées à travers la pompe, de l’entrée à la sortie.

  • La roue S-tube et la nouvelle hydraulique de la pompe fournissent :
    Un haut rendement hydraulique, jusqu'à 84 % sans compromettre la section de passage.
  • Une section de passage sphérique jusqu'à 160 mm, pour une meilleure circulation des particules solides et moins de problèmes de colmatage.
  • Une conception aussi simple que robuste puisque le tuyau dure plus longtemps et réduit les coûts de maintenance.

La difficulté dans la conception de roues à haut rendement a toujours été de faire face aux reflux, aux vibrations, à l’usure par abrasion et au colmatage. La roue Grundfos S-tube relève tous ces défis.
Nous avons testé la roue S-tube dans plusieurs centaines d'installations de relevage d’eaux usées à travers le monde, avant de confirmer de très bons résultats. Nos clients témoignent de nuisances sonores et de vibrations sensiblement plus faibles, d’une nette réduction de la maintenance et de bien meilleures capacités anti-colmatage.  

Une histoire de relevage

Les propriétaires de pompes pour eaux usées ont généralement dû faire un compromis entre section de passage et haut rendement hydraulique. Si la roue est optimisée pour le passage libre, le rendement est affecté. Inversement, si la roue est optimisée pour le rendement afin de réduire la consommation d'énergie, il est nécessaire de diminuer la section de passage de la pompe.

De nombreuses tentatives, plus ou moins efficaces, ont été réalisées pour augmenter le niveau de fiabilité des pompes. Différents types de roues ont été développés, comme la roue vortex, semi-ouverte ou mono/multi-canal/canaux, et d'autres conceptions plus sophistiquées.

Ces pompes ont souvent aussi été équipées de pièces additionnelles coûteuses qui, de manière statique ou adaptative, sont conçues pour transférer, broyer ou traiter les eaux usées qui passent dans la pompe. A cela, nous pouvons ajouter le fait que la nature même des eaux usées est complexe, avec une teneur variable en particules solides. La consommation d'eau n'est pas statique non plus.

Tous ces schémas hydrauliques ont été conçus de bonne foi, mais ont-ils résolu le compromis fondamental auquel les propriétaires de pompes doivent faire face ?

La réponse est «non». Avec la roue S-tube, nous avons résolu ces problèmes :

 

  • Nous avons résolu les problèmes d'étanchéité :
    Le système d'étanchéité unique et breveté offre la meilleure fiabilité possible, puisque les pièces hydrauliques restent propres lors du fonctionnement.

 

  • Nous avons réduit les vibrations au maximum :
    Un nouvel équilibrage statique et dynamique des roues S-tube fournit un très faible niveau de vibrations. Par rapport aux générations précédentes, les vibrations sont divisées par deux. Cela signifie moins de nuisances sonores et une plus longue durée de vie des roulements et des garnitures mécaniques, tout en réduisant les coûts de maintenance. 

 

  • L’usure par abrasion est beaucoup plus faible :
    La conception lisse de la roue S-tube, sans arêtes vives, ni coudes, optimise le débit et minimise l’usure par abrasion.

 

  • Les capacités anti-colmatage :
    La grande section de passage combinée à la conception lisse du tuyau dans la roue S-tube garantit un fonctionnement sans colmatage, même dans les installations les plus exigeantes.

 

Avec un rendement hydraulique atteignant 84 % et une section de passage sphérique jusqu'à 160mm pour les petites et moyennes pompes, la roue S-tube est en train de réécrire l'histoire du relevage des eaux usées !

Pompes de relevage SL 0,9 - 11 kW

Plus d’infos sur la page du produit

Pompes de relevage SL 0,9 - 11 kW

La gamme SL a été créée pour optimiser les performances de votre installation, en réduisant les facteurs de risque et les besoins de maintenance. Remarquablement durable, la gamme SL propose des pompes de relevage immergées longue durée et faciles d’entretien.

Pompes de relevage SE 1,1 à 11 kW

Plus d’infos sur la page du produit

Pompes de relevage SE 1,1 à 11 kW

La gamme SE est conçue pour fonctionner sans problème pendant des années. La gamme SE peut fonctionner en immersion ou en fosse sèche, sans refroidissement moteur, et reste extrêmement fiable et très facile à entretenir.

SE & SL 9-30 kW pompes pour eaux usées

Plus d’infos sur la page du produit

SE & SL 9-30 kW pompes pour eaux usées

Les nouvelles gammes de pompes de relevage SE et SL sont les meilleures en termes de rendement total, actuellement disponibles.


Comment évalueriez-vous votre utilisation de notre site internet?



Commentaires supplémentaires

E-Mail