Comment fonctionne le mode nuit ?

Le mode nuit est activé (s'il est configuré ainsi) par la température de départ du générateur de chaleur.

Si la température de départ diminue de plus de 10-15 °C sur plus de deux heures et que la chute de température est d'au moins 0.1 °C par minute, le mode nuit est activé.

La pompe repasse en mode normal immédiatement lorsque la température de départ augmente à nouveau de 10 °C.

Le mode nuit ne fonctionne que si la pompe est installée dans la tuyauterie du générateur de chaleur.


    Facebook Twitter LinkedIn