Pompes MQ - L'alarme de marche à sec est activée - Que faire ?

L'alarme de marche à sec se déclenche si le moteur fonctionne et que le débit est inférieur à 0.07 m³/h et la pression inférieure à celle du contacteur manométrique.

Si cette situation dure une minute, l'alarme s'active et le moteur s'éteint. Ensuite, la MQ essaie de redémarrer toutes les 30 minutes.

Si l'eau manque toujours après 24 heures, c'est-à-dire que tous les essais de redémarrage ont échoué, il faudra redémarrer la pompe manuellement.

Même lorsque l'alarme est active, vous pouvez toujours redémarrer la pompe à l'aide de l'interrupteur MARCHE/ARRÊT.


    Facebook Twitter LinkedIn