Est-il possible de connecter une pompe 230V à un réseau électrique 400V ?

Oui, c'est possible.

Pour ce faire, reliez une phase et le neutre.

La tension entre la phase et le neutre est de 230 V.

S'il n'y a pas de conducteur neutre, il faut brancher un autre câble.

Ceci doit être fait exclusivement par un électricien qualifié.