Le circulateur fait du bruit (bourdonnement ou cliquetis). Est-ce normal ? Que puis-je y faire ?

La présence d'air dans le système crée du bruit.

Il faut inspecter et purger le système dans son intégralité.

Les pompes sont peut-être surdimensionnées pour le système en question.

Pour régler cela, fermez les vannes côté refoulement jusqu'à ce que les bruits cessent.

L'eau présente dans le système ne circule pas assez, elle bout. La pompe est trop petite.

Remédier à cela en installant une pompe plus grande.

 

Paliers usagés (cliquetis).

La pompe doit être vérifiée ou remplacée.