Usure prématurée de l'hydraulique, quelles sont les causes possibles ?

Cavitation

Vous entendez comme un bruit de graviers dans la roue.
Rendez-vous sur la page 'Qu'est ce que la cavitation ?'

Abrasion

Des particules solides présentes dans le fluide pompé créent un frottement qui entraîne l'abrasion du matériel.

Ce problème fréquent dans les technologies de traitement des eaux usées est causé par la présence de sable dans le fluide pompé, ce qui détruit des composants de la pompe, tels que la turbine.

Corrosion

Agression chimique de la matière. Vérifier la bonne adéquation des matériaux (joints et hydrauliques) et des liquides pompés.