Qu'est-ce qu'une courbe de NPSH et que signifie-t-elle ?

La courbe de NPSH définit la pression minimale nécessaire à l'aspiration de la pompe pour un bon fonctionnement (exprimée en mètre).

À un débit donné, la valeur NPSH disponible au niveau de l'orifice d'aspiration de la pompe doit toujours être supérieure d'au moins 0.5 m de plus que la valeur de NPSH requise :

  • NPSHD > NPSHR + marge de sécurité de 0.5 m

NPSHD est la pression disponible en mètre à l'aspiration de la pompe.
NPSHR est le requis, la courbe de NPSH de la pompe.