J'entends un bruit de choc dans la roue - Qu'est-ce que la cavitation?

Le bruit caractéristique de petits graviers dans la roue peut signifier un problème de cavitation. La cavitation est la formation de bulles de vapeur qui implosent sur la roue (bruit de graviers).

 

Ce phénomène est dû à un manque de charge à l'aspiration (NPSH Requis) et est très destructeur pour la pompe.


Si une pompe cavite, deux ajustements sont possibles :

  • Augmenter la pression disponible en limitant les pertes de charges à l'aspiration,
  • Diminuer le débit au refoulement en fermant légèrement la vanne. Ceci revient à recaler le fonctionnement de la pompe sur sa courbe Débit / Pression.
Cavitation et effets sur les pompes

Pour aller plus loin, formez-vous en ligne !

"Cavitation et effets sur les pompes" est un sujet de notre programme de formation en ligne "Hydrauliques de base et rendement".

Rejoignez l'Ecademy maintenant !