Marche à sec d'une pompe à rotor noyé - Que faire ?

La marche à sec 

La marche à sec apparaît lorsque de l'air est présent dans la chambre du rotor, ce qui fait que les éléments rotatifs ne sont ni refroidis ni lubrifiés. La marche à sec aboutit très rapidement à la destruction de la pompe.

Suivez les étapes suivantes

  • Purger les pompes. Purger le réseau si nécessaire.
  • Vérifier la bonne ventilation de la pompe
  • Dans le cas d'une installation au point haut du circuit de chauffage, une pression d'alimentation incorrecte dans le vase d’expansion peut faire entrer de l'air. Vérifier la pression du vase d'expansion.
  • En cas de vapeur dans la pompe, baisser la température de chauffe