?" />

Quel niveau minimal de remplissage est nécessaire au bon fonctionnement de la pompe ?

Les pompes EF et SE

Les pompes EF et SE sont équipées de moteurs refroidis par le fluide pompé les entourant.

Pour que les moteurs soient correctement refroidis, les pompes EF et SE doivent toujours être totalement immergées dans le fluide pompé lorsqu'elles fonctionnent.
Quand l'application ne le permet pas, le niveau de remplissage ne doit jamais être inférieur à la moitié de la hauteur de la pompe.

Les pompes KP et AP

Les moteurs des pompes KP et AP sont quant à eux refroidis de l'intérieur par le fluide pompé qui traverse les pompes.

C'est pourquoi les pompes KP et AP n'ont pas besoin d'être immergées dans le fluide pompé pendant qu'elles fonctionnent, il suffit que la crépine soit entièrement noyée.