Quelles sont les conditions d'activation de la pompe MQ ?

La pompe s'allume :

  • si le débit est supérieur à 0.07 m³/h 
  • ou si la pression est inférieure à 2 bars.

La MQ est équipée d'un contacteur débit métrique interne et d'un contacteur manométrique externe. Tous deux peuvent allumer la MQ lorsque de l'eau est extraite. 

 

Si le débit descend sous le niveau nécessaire, la pompe s'éteint après 12-15 secondes.

 

La MQ s'éteint aussi après le déclenchement d'une alarme de température excessive ou de marche à sec.

 

Il est aussi possible de l'éteindre manuellement à l'aide de l'interrupteur MARCHE/ARRÊT.