Pourquoi la pompe (MQ, JP) s'allume-t-elle et s'éteint-elle rapidement ?

Il est possible que la conduite d'aspiration fuie ou que de l'air soit présent dans l'eau.

Vérifiez que de disconnecteur hydraulique est toujours présent dans la conduite d'aspiration et qu'il fonctionne correctement.

Peut-être que le préchargement du réservoir à pression n'est pas bien configuré. La pression d'alimentation doit être de 1.7 bar.


    Facebook Twitter LinkedIn