Pourquoi la pompe (MQ, JP) s'éteint-elle en plein fonctionnement ?

Plusieurs raisons possibles:

  • marche à sec. Remplissez complètement la conduite d'aspiration,
  • la température du fluide est peut-être trop élevée (>35 °C),
  • la température ambiante est peut-être trop élevée (>45 °C),
  • le moteur est peut-être surchargé,
  • vérifiez que l'arbre peut tourner,
  • l'intensité d'alimentation est peut-être trop faible, vérifiez le branchement.

    Facebook Twitter LinkedIn