Remplacement

Optimisation de votre système

Optimisation de votre système

Mener une analyse de votre système de pompes existantes vous fournit une base pour accroître l'efficacité, avec des économies des coûts au fil du temps.

Audit de remplacement

Audit

Découvrez vos économies d'énergie par une estimation des économies potentielles par an que peut entraîner la vérification de la pompe.

Outils de diagnostic

Grundfos a les outils de diagnostic pour déterminer si l'énergie est gaspillée dans un système de pompes et de mettre l'accent sur les coûts du cycle de vie pour montrer que le remplacement d'une pompe existante peut vous faire économiser de l'argent.

Votre système gaspille t-il de l'énergie et de l'argent ?

Si un système de pompes est gaspille de l'énergie, Grundfos a les outils pour diagnostiquer le problème et optimiser le système. Quand l'énergie représente 85% du coût total, c'est là que vous pouvez réaliser de réelles économies. Dans de nombreux systèmes, plus de la moitié de toute l'énergie consommée par les pompes pourrait être sauvée.

Grundfos a développé une vérification de la pompe. qui permet de déterminer où les pertes se produisent dans votre système. Il va alors suggérer ce que vous pouvez faire et combien vous allez économiser.

Notre vérification de pompe sera un bilan sur l'efficacité de vos pompes. Pendant une période de test, il va révéler combien d'énergie vous pouvez économiser en optant pour un modèle de pompe différent et peut-être plus moderne. L'audit souligne les changements recommandés, l'économie d'énergie, la réduction de CO2 et le temps d'amortissement.

Si c'est le temps pour un remplacement, vous pourrez bénéficier de l'aide de notre outil Grundfos Product Center de dimensionnement de pompe développé sur internet. Il peut instantanément vous dire exactement quelle pompe répondra à vos exigences. Les coûts du cycle de vie Grundfos calculeront vos coûts sur toute la vie de la pompe.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati