ECADEMY

AUTOADAPT en détail

Grundfos-autoadapt-heating-task7

Sélection adaptative des courbes de régulation des circulateurs domestiques

Carsten Skovmose Kallesøe*, Niels Bidstrup*, Manfred Bayer

Résumé

Les circulateurs à vitesse régulée pour système de chauffage domestique sont présents sur le marché depuis le début des années quatre-vingt-dix. La plupart d’entre eux sont équipés de courbes de régulation intégrées, qui règlent la vitesse et la pression en fonction du débit réel et de la chaleur requise. Les circulateurs disposent normalement d’un ensemble de courbes de régulation pour s’adapter aux variations des systèmes de chauffage. Elles apportent un confort supplémentaire et réduisent la consommation d’énergie. Afin de tirer profit de cette fonction, il est nécessaire de régler correctement la courbe de régulation du circulateur après son installation. Dans la plupart des cas, cela n’est pas possible car les informations relatives au système de chauffage concerné ne sont pas disponibles.

Le présent document décrit une nouvelle méthode de régulation: l'AUTOADAPT, qui adapte automatiquement le réglage du circulateur en fonction du système de chauffage sur lequel il est installé. Les circulateurs dotés de la fonction AUTOADAPT mesurent et analysent les caractéristiques du système de chauffage pendant son fonctionnement et ajustent le réglage de la courbe de régulation de pompe en conséquence. Les résultats des essais sur site réalisés par l’Allemagne ont révélé que dans 75 % des cas, l’AUTOADAPT avait choisi un réglage permettant de maintenir le même niveau de confort avec une consommation d’énergie moindre..

* Grundfos Management A/S, Poul Due Jensens Vej 7, DK-8850 Bjerringbro, Denmark (e-mail {ckallesoe,nbidstrup}@grundfos.com)

..PDF

AUTOADAPT_Task 7 AUTOADAPT in depth_FR.pdf (size: 0.3MB)

TELECHARGER LE FICHIER