ECADEMY

L'algorithme Grundfos AUTOADAPT

Grundfos-autoadapt-brain-heating-task4

L'algorithme Grundfos AUTOADAPT

IDu point de vue technique, l’objectif de l’algorithme AUTOADAPT est de mesurer et d’analyser le système de chauffage pendant son fonctionnement et de l’adapter aux habitudes de chauffage observées. Pour cela, la position de la courbe de pression proportionnelle est optimisée à l’aide d’un processus en trois étapes.

1ère étape

"L’Analyseur du système" analyse le système de chauffage dont le circulateur fait partie. À partir de cette analyse, AUTOADAPT vérifie si la pression du circulateur est trop élevée, trop basse ou adéquate.

2ème étape

"Le Sélecteur de courbe" utilise ensuite cette information pour sélectionner la courbe de pression proportionnelle optimale pour le circulateur.

3ème étape

Enfin, le circulateur est régulé en fonction de la courbe de pression proportionnelle sélectionnée au moyen de la fonctionnalité Régulation en pression proportionnelle.

..PDF

grundfos_AUTOADAPT_Task 4 The AUTOADAPT algorithm_FR.pdf (size: 0.1MB)

TELECHARGER LE FICHIER