ECADEMY

Calendrier de contrôle des opérations

Comfort_Task 04_main image_900x425

Calendrier de contrôle des opérations

Les circulateurs Grundfos COMFORT avec la fonction AUTOADAPT sont commandés par la combinaison de la température de l'eau détectée dans le système, le réglage de température "Tstart" et "Tstop", et le journal du calendrier.

Chaque soutirage (ou « tirage ») d’eau chaude, entraine un changement de température de la boucle et cela est enregistré via un filtre spécial dans un calendrier.  De même chaque démarrage du circulateur entraîne un changement de température. L’algorithme AUTOADAPT tient compte également de ce phénomène pour la prise en considération d’une session de « tirage » d’eau chaude.

Le calendrier couvre une plage de 14 jours afin d’inclure également les changements d’habitudes de fin de semaine (week end). Chaque jour du calendrier est divisé en plages de 20 minutes. Quand un « tirage » d’eau chaude est enregistré dans une plage, un T (pour « tirage » = ouverture d’un robinet) est noté dans le calendrier.

Lorsque le circulateur n’a pas fonctionné pendant 8 heures, un rinçage automatique de la tuyauterie est lancé pendant 15 minutes. Un F (pour Flush = rinçage) est alors noté dans le calendrier.

Sur la base des « tirages » enregistrés et répétés, la fonction AUTOADAPT en conclut l’heure du prochain usage d’eau chaude. Ce calendrier sera enrichi de ces évènements et l’horloge commandera la mise en route du circulateur uniquement sur ces périodes. En dehors des périodes observées, un nouvel évènement déclenche la mise en route instantanée du circulateur (variation de température du circuit) et si cet évènement se répète il est enregistré dans le calendrier. De même lorsque les habitudes changent, pas d’ouverture de robinet comme prévu, le calendrier est constamment remis à jour.

..PDF

Grundfos_COMFORT_Calendar controlled operation_article4_FR.pdf (size: 0.6MB)

TELECHARGER LE FICHIER