ECADEMY

Résumé des avantages

Pressure Booster_Task 07_main image_900x425

Résumé des avantages

Cette rubrique présente les principaux avantages des surpresseurs Grundfos.

Un confort moderne
La gamme de surpresseurs CM propose une unité compacte tout-en-un, prête-à-pomper, bénéficiant d’un fonctionnement silencieux et de la qualité Grundfos.

Choix des gestionnaires de pression
Avec la gamme Grundfos CM, le gestionnaire de pression 1 permet à la pompe de démarrer et de s'arrêter automatiquement en fonction de la demande et la protège ainsi contre la marche à sec, tandis que le gestionnaire de pression 2 fournit tout cela en plus du réglage des paramètres de pression

Réseau de ville ou réservoir tampon
La possibilité de se connecter soit au réseau de la ville soit à un réservoir tampon permet une plus grande souplesse d'installation.

Option d'auto-amorçage
La gamme CM est disponible avec une option d'auto-amorçage qui permet de pomper depuis des puits peu profonds, des réservoirs tampons et des réservoirs d'eau de pluie souterrains.

Le confort d'une pression constante
Le Grundfos CME Booster est équipé d'un variateur de vitesse, qui lui permet de délivrer une pression constante d'eau, et ce indépendamment du nombre de personnes qui utilisent l'eau.

..PDF

Ecademy_articletemplate_pressurebooster_task7_FR.pdf (size: 0.1MB)

TELECHARGER LE FICHIER