ECADEMY

Efficacité et indice de performance énergétique EEI

Grundfos_Magna3-Efficiency and the EEI_article_9

Efficacité et indice de performance énergétique EEI

Le MAGNA3 est basé sur la technologie MAGNA, testée et éprouvée, ainsi que sur notre expérience considérable dans le domaine des pompes électroniques. Le moteur à aimant permanent, le mode de régulation AUTOADAPT et le convertisseur de fréquence intégré sont toujours présents dans le package MAGNA mais le MAGNA3 comporte également un grand choix de nouvelles technologies.

Le résultat final est un circulateur dont l’indice de performance énergétique moyen est de seulement 0,18 pour toute la gamme. Il va donc bien au-delà de la législation européenne, qui stipule que les circulateurs doivent avoir un indice énergétique maximal de 0,27 à compter du 1er janvier 2013 et de 0,23 à compter du 1er août 2015. L’indice 0,18 est également inférieur à la valeur de référence de 0,20 actuellement utilisée dans l’industrie pour les technologies les plus pointues.

À propos du système de notation de l’indice de performance énergétique EEI

Dans le cadre de la directive de l’Union européenne relative aux produits consommateurs d’énergie (EuP), le système de notation de l’indice de performance énergétique a été introduit pour remplacer l’ancien étiquetage énergétique de l’UE, qui classait les produits de A à G.
L’indice de performance énergétique indique la différence entre la consommation annuelle du label Blaue Engel (Ange bleu) du produit noté et celle d’un modèle type similaire, tel que défini par la norme de la directive. L’Ange bleu est un programme de labellisation allemand réputé en matière d’énergie, qui évalue la consommation énergétique des circulateurs indépendants à partir d’un profil de charge prédéfini, dans lequel la pompe fonctionne à 25 % de son débit 44 % du temps, et à 50 % pendant 35 % du temps, à 75 % pendant 15 % du temps et à 100 % pendant 6 % du temps.

..PDF

Grundfos_Magna3-Efficiency and the EEI_article9_FR.pdf (size: 0.1MB)

TELECHARGER LE FICHIER