10 millions d'unités vendues pour l'UPM3!

28/05/2019

10 millions de circulateurs

Notre circulateur UPM3 pour le secteur OEM a conquis le monde. Depuis son lancement, dix millions d’unités de ce circulateur performant et innovant ont été produits et commercialisés. Cet évènement a été célébré, le mercredi 24 avril, avec la collaboration de tout le personnel Grundfos, de l’usine de production, à Longeville les St Avold. Une belle prouesse humaine !

Dix millions. C’est le nombre magique d’UPM3, que nos collègues de notre usine en Moselle, ont réussi à créer, depuis qu’ils se sont chargés de la fabrication de notre produit phare pour le secteur OEM (intégrateurs) à l’été 2015.

 "C’est vraiment un excellent résultat. Du point de vue de la production, je suis très fier que nous ayons pu atteindre cet objectif en si peu de temps. C’est un témoignage du professionnalisme et de la compétence de notre personnel ici à Longeville les St Avold et notre excellente collaboration avec nos collègues de la division OEM, qui les ont commercialisés ", a déclaré Patrick le Port, directeur des opérations, OEM HVAC, chez PGF.

​Depuis son lancement, le circulateur UPM3 affiche des rendements élevés en matière d'efficacité énergétique, et il est donc utilisé par certains de nos clients les plus importants.

Il se distingue également par le fait qu’il a été développé en étroite collaboration entre nos services de vente, d’exploitation et de développement en interne et avec la participation de clients clés. 

"UPM3 est notre produit phare en OEM. Il est extrêmement important pour notre activité et nous sommes absolument ravis du rendement que nous avons constaté jusqu'à présent. Cette pompe a un fort potentiel pour nous différencier réellement sur le marché, ce qui nous permet d'offrir une solution à nos clients qu’ils ne trouveront pas ailleurs" explique Morten Bach Jensen, vice-président de groupe, OEM HVAC. 

L'UPM3 est utilisé, par exemple, dans les systèmes de chaudières, les pompes à chaleur, les installations thermiques solaires et les kits de chauffage.