Grundfos au salon CYCL'EAU à Vichy

18/05/2018

Grundfos au salon CYCL’EAU

Venez nous rencontrer les 6 et 7 juin 2018, au salon CYCL’EAU, au Palais du Lac, à Vichy, sur le stand GRUNDFOS G 1, salon placé sous la thématique des “Grandes Rivières”.

GRUNDFOS vous présente sa pompe SP, qui a fêté ses 50 ans en 2017, garantie d’un approvisionnement en eau de qualité, capable de traiter des débits allant jusqu’à 470 m3/h et une hauteur jusqu’à 810 m. Avec cette nouvelle extension de gamme de pompes immergées 4”, offrant une résistance accrue au sable et autres particules abrasives (jusqu’à 150 mg/l), Grundfos peut équiper toute application avec un système SP complet pour optimiser les performances et le rendement énergétique de l’installation.

Après deux éditions bordelaises réussies, CLYCL’EAU a choisi Vichy, la reine des villes d’eaux pour rassembler tous les acteurs majeurs régionaux de la gestion de l’eau du bassin hydrographique Loire. A l’heure du changement climatique et des contraintes budgétaires, l’eau est plus que jamais une ressource précieuse et son usage thérapeutique est d’autant plus important car le thermalisme est prépondérant.

Cet événement veut apporter un nouveau souffle à la dynamique économique des zones Centre-Loire et Allier-Loire amont. Collectivités territoriales, élus, partenaires institutionnels, compagnies fermières, industriels, bureaux d’études et réseaux de négoces, plus de 50 exposants vous attendent pour vous informer, vous présenter leurs dernières solutions mais aussi développer des  collaborations.

Avec des ateliers pratiques, CYCL’EAU Vichy entend aborder les préoccupations de la filière : préservation de la qualité des eaux des rivières dont 97% des ressources en eau potable du départementde l’Allier, gestion de la collecte et le traitement des eaux pluviales.

L’entrée est gratuite et se fait simplement sur inscription en cliquant sur le lien suivant : https://www.cycleau-lesalon.org/inscription/