La nouvelle pompe CR repousse les limites

Pour les ingénieurs qui aiment repousser les limites

La nouvelle pompe Grundfos CR est faite pour les ingénieurs qui aiment repousser les limites

Voici la nouvelle génération de pompes Grundfos CR : une évolution plus efficace et plus robuste de la gamme de pompes la plus populaire au monde. Les nouvelles pompes CR 95, CR 125 et CR 155, qui remplacent les modèles CR 90, CR 120 et CR 150, présentent de nouvelles propriétés hydrauliques permettant d'améliorer toutes les composantes, de la roue et des aubes directrices à l'orifice d'aspiration, en passant par l'orifice de refoulement, le manchon et le diffuseur, pour un rendement énergétique exceptionnel et une fiabilité encore meilleure. Et malgré des dimensions réduites, la nouvelle gamme CR repousse les limites de performance.

Les pompes ont été conçues grâce à des process de simulation de pointe, avant d'être testées en conditions réelles partout dans le monde, de façon à ce que vous puissiez installer et utiliser cette gamme en toute confiance.

Comment économiser 30 % d'énergie

Comment économiser jusqu'à 30 % d'énergie

Une compagnie des eaux autrichienne a été très impressionnée par les données de performance de leurs nouvelles pompes CR au bout de seulement 6 mois d'exploitation.

Les pompes CR nouvelle génération font leurs preuves

Les pompes CR nouvelle génération font leurs preuves

Les essais de la nouvelle génération de pompes CR en conditions réelles ont déjà porté leurs fruits. Découvrez les résultats obtenus par trois pompes CR95 après 14 mois de fonctionnement dans une centrale danoise de chauffage urbain.

Rendement hydraulique

Des process de conception et de validation très poussés ayant recours à la simulation nous ont permis de doter la nouvelle génération de pompes CR de propriétés hydrauliques optimisées. Des milliers de prototypes virtuels ont été générés par une boucle de conception automatisée afin de perfectionner les roues, aubes directrices, circuits et passages, et de réduire les turbulences et pertes d'énergie/de charge, et ce en vue de donner naissance à une pompe offrant un rendement énergétique exceptionnel.

Aperçu des améliorations des propriétés hydrauliques

Testé jusqu'aux limites

Chaque paramètre de la nouvelle pompe CR a été testé jusqu'aux limites, bien au-delà de ce que la pompe pourra rencontrer sur le terrain. Les modèles virtuels de simulation ont été validés par des calculs, et par des essais de prototypes physiques des composants et des pompes complètes dans nos installations de test.

Visionnez la vidéo pour découvrir comment

La nouvelle ligne de production de pompes CR repousse les limites

Un produit de qualité comme la nouvelle pompe CR nécessite une ligne de production à la pointe. Conçue pour une qualité, une précision et une vitesse maximales, notre ligne de production CR repousse les limites de la performance, avec la découpe laser sans bavure, la soudure laser automatisée et les contrôles de tolérance 3D intégrés.

Découvrez comment la nouvelle pompe CR est fabriquée et testée

Découvrez la nouvelle gamme de pompes CR en détail

Découvrez la nouvelle gamme de pompes CR en détail

Télécharger la brochure

Découvrez l'ensemble de la gamme CR

Découvrez l'ensemble de la gamme CR

Consulter le Grundfos Product Center