Projet d’aide au développement au Burkina Faso

Overview_TEXT

Vue d'ensemble

La situation initiale

Pays enclavé et fortement soumis aux aléas climatiques, le Burkina Faso a accompli des progrès importants pour l’accès à l’eau potable de ses populations pour atteindre un taux national d’accès de 74% en 2018 (DGEP, INO 2018). Cependant, l’accès à l’eau demeure un enjeu de taille, surtout dans les zones rurales. Pendant que 91% des populations urbaines sont desservies en eau, seulement 67% des populations rurales bénéficient du même service. Elles effectuent régulièrement des trajets excédant 30 minutes pour se ravitailler en eau à des points améliorés pendant qu’une grande part n’ont à disposition que des puits et sources non protégés, ou des eaux de surface. Concernant l’assainissement, les systèmes et ouvrages demeurent embryonnaires dans les campagnes, menant alors à un taux d’accès à l’assainissement de 16,4%. Les conséquences sanitaires pour les populations sont significatives. 

Notre projet d’aide au développement aura lieu dans la commune de Komsilga, composée de 36 villages et se situant en zone périurbaine, au sud de la capitale burkinabé Ouagadougou. La commune étant vaste (316 km2) et les moyens communaux faibles, de nombreux villages sont laissés à l’abandon. Le projet répond à une demande écrite de la mairie suivie d’une rencontre avec chaque comité villageois pour préciser les villages prioritaires. Dans ces derniers, le point d’eau le plus proche est à au moins 3 km des habitations.

 

Le projet

Hydraulique Sans Frontières (HSF), une association française d’aide au développement sur les thématiques hydrauliques, est le maître d’œuvre du projet et un partenaire historique de GRUNDFOS. A travers différentes actions internes, nous supportions les projets d’HSF menés dans différents pays. Pour le projet Komsilga, nous nous engageons dorénavant dans un partenariat de compétences et de produits, ainsi que dans un rôle de support pour le bon déroulement des actions mises en place.

GRUNDFOS aidera à l’installation de pompes immergées dans 4 forages pour assurer un réseau de distribution d’eau potable dans 4 villages de la communauté de Komsilga, couvrant ainsi le besoin de 11 000 habitants. Ces forages seront accompagnés d’une création de latrines et de boutiques multi-service pour chaque village. Pour assurer la maintenance et la viabilité du service de distribution d’eau, HSF et GRUNDFOS formeront des techniciens locaux. En parallèle, un travail de sensibilisation des populations aux bonnes pratiques d’hygiène sera assuré par l’association locale Viim Tiga et l’association française Guillaume Japhet.

 

Le résultat

GRUNDFOS fournit également 9 AQtap dans ce projet. Notre nouvelle solution à destination des pays émergents distribue de l’eau de manière sécurisée par un distributeur automatique fonctionnant grâce à des cartes de paiement (« WaterCards »). Les utilisateurs chargent des crédits sur ces cartes et les dépensent via les interfaces des distributeurs automatiques.

Les utilisateurs effectuent ainsi des paiements abordables, sans espèces, pour obtenir de l’eau, ce qui permet de rendre soutenable le réseau de distribution en fournissant un budget aux comités locaux chargés de la maintenance et des réparations. Ces utilisateurs paient le prix convenu et peuvent même utiliser leur portable pour charger des crédits sur leur carte. La distribution d’eau et les paiements sont également tracés par le système pour une transparence des données et une identification rapide des besoins de réparation.

Cette nouvelle solution dynamise l’économie locale en rémunérant des services de l’eau souvent inexistants, initialement du fait du non-paiement de l’eau.

Thème :

Un projet d’aide au développement pour un accès sécurisé à l’eau et à l’assainissement au Burkina Faso

Localisation :

Burkina Faso

Société :

Hydraulique Sans Frontières, Viim Tiga

Contacts_TEXT

Contact

Si vous avez besoin d'une solution identique, contactez-nous pour de plus amples informations

Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32

Contact

Si vous avez besoin d'une solution identique, contactez-nous pour de plus amples informations

Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32
How to Buy_TEXT

Où acheter

Dans cette section, nous allons vous guider vers votre site pays

Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32