Un ranch dans le nord de la Californie tire le meilleur parti de la solution

Overview_TEXT

Vue d'ensemble

Résumé
Lorsqu'un exploitant agricole nord-californien cherchait un moyen d'obtenir un meilleur approvisionnement en eau domestique, une solution Grundfos SQFlex a permis de localiser le meilleur endroit où installer le puits et la pompe, même à plus de 2 km de l’alimentation électrique la plus proche.

Contexte
Dans un ranch de 1200 hectares situé dans le nord de la Californie, aux États-Unis, juste au sud de San Francisco, le propriétaire avait besoin d'un meilleur approvisionnement en eau domestique pour répondre aux nombreuses exigences d'un petit village rural. L'électricité est très chère, ce qui en fait un luxe. Un lac de 8000 m² et de 4 m de profondeur se trouve sur la propriété, mais il ne peut tout simplement pas être utilisé pour fournir de l'eau potable. Malheureusement, le ranch se trouvait à plus de 2 km de l’alimentation électrique la plus proche. Il aurait donc été bien trop coûteux d'installer une source d'énergie à proximité des bâtiments où l'on prévoyait de creuser un puits. La proximité était importante pour pouvoir canaliser l'eau dans le ranch. Le propriétaire a donc fait appel à une entreprise de plomberie locale pour trouver la meilleure solution.

Solution Grundfos 
M. Richard Henry, propriétaire de H.R. Henry Plumbing, a contacté Grundfos USA pour la technologie nécessaire, basée sur la réputation de Grundfos en matière de qualité, de fiabilité et d'innovation. Après avoir considéré toutes les alternatives, une installation Grundfos SQFlex à énergie solaire a été sélectionnée, rendant ainsi la pompe totalement indépendante de tout besoin d'alimentation électrique. Une installation SQFlex a l'avantage supplémentaire d’être polyvalente car si l'électricité devient disponible à l'avenir, elle est toujours compatible. L'unité de pompage SQFlex a été installée à 91 m au fond d'un puits de 4,5 pouces (11,4 cm) de diamètre, alimentée par une série de 24 modules solaires GTF 55 en surface. Cette configuration SQFlex à énergie solaire permet de pomper environ 22,7 l d’eau potable par minute. Cela suffit à répondre aux besoins domestiques sur ce ranch, bien que le puits produise un débit relativement pauvre.

Bilan
On utilise aujourd’hui l’installation pour fournir de l'eau domestique aux bâtiments du ranch et aux abreuvoirs via une série de réservoirs de stockage de 37 850 l. On a même un trop-plein d’eau suffisant pour un étang décoratif. L'entrepreneur, H.R. Henry Plumbing, et l’exploitant étaient tous deux très satisfaits du résultat final, ce qui pourrait bien servir de source d'inspiration pour d'autres ventes de ce type d'installation.

Thème :

Un ranch dans le nord de la Californie tire le meilleur parti de la solution

Localisation :

Google Map

Nord de la Californie, USA

Société :

SQFlex

Contacts_TEXT

Contact

Si vous avez besoin d'une solution identique, contactez-nous pour de plus amples informations

Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32

Contact

Si vous avez besoin d'une solution identique, contactez-nous pour de plus amples informations

Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32