La fiabilité de la pompe Grundfos SP dans toute sa splendeur

Overview_TEXT

Vue d'ensemble

La fiabilité de la pompe Grundfos SP dans toute sa splendeur

Contexte
Mike Chaffey, producteur laitier néo-zélandais, de Rakaia, près d'Ashburton, dans l’un des premiers comtés de Canterbury, avait besoin d'une pompe plus performante pour arroser ses cultures.

Il utilisait une pompe in-line et, même si cela fonctionnait bien, il pensait pouvoir irriguer de manière plus efficace et plus fiable.

Solution Grundfos
Mike a contacté Rainer Irrigation, un partenaire agréé de Grundfos à Ashburton, et a discuté du problème avec Gavin Briggs, le propriétaire. Ensemble, ils ont décidé de remplacer la pompe existante par une pompe immergée Grundfos SP 125-6 110 kW capable de fournir jusqu'à 55 litres d'eau par seconde.

La pompe et l'équipement associé ont été préfabriqués à Rainer Irrigation avant d'être transportés à l’exploitation de Mike à Rakaia où ils ont été installés en une demi-journée environ, à l'exception des équipements électriques installés par la suite.

La Grundfos SP a été équipée d'une colonne montante de 200 mm et placée dans un trou de forage de 104 mètres. La hauteur totale est de 142 mètres et l’installation alimente 300 mètres d'eau avec un pivot massif de 10 travées qui, à son tour, irrigue efficacement quelques 80 hectares.

Mike déclare : « Un approvisionnement en eau fiable est important pour l’irrigation de mes cultures, y compris l'orge et les herbes qui sont récoltées pour les bovins laitiers. En fonction de la pluie, la pompe Grundfos SP fonctionne en moyenne 5 jours sur 7 et en général 24 heures sur 24. L'eau est propre, presque pure et ne contient pas de sable, alors je m'attends à un total de 15 000 à 20 000 heures d'utilisation de la SP avant d'avoir besoin d'entretien. »

La Grundfos SP utilisée par Mike est une installation à débit variable et dispose d'un débitmètre. Elle est également dotée d'un transducteur qui mesure la quantité d'eau pompée et à quel rythme.

Gavin Briggs de Rainer Irrigation nous indique que sa société installe environ 65 pompes Grundfos SP par an.

Bilan
« Ces pompes sont extrêmement populaires dans la région de Canterbury, dit-il. Dans le cas de Mike Chaffey, non seulement la Grundfos SP est plus fiable et plus efficace que l’ancienne pompe, mais elle est également moins chère, en termes d'investissement et de fonctionnement. »

Thème :

Grundfos SP Pump does the job and is reliable

Localisation :

Google Map

Australia

Société :

Grundfos

Contacts_TEXT

Contact

Si vous avez besoin d'une solution identique, contactez-nous pour de plus amples informations

Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32

Contact

Si vous avez besoin d'une solution identique, contactez-nous pour de plus amples informations

Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32