Comment régler un MP204 pour protéger le moteur d'une pompe immergée ?

Réglage de la protection du moteur sur une pompe immergée

Lors d'un démarrage à froid, le déclencheur de surintensité intégré à l'interrupteur de la protection du moteur doit s'amorcer en moins de 10 secondes à cinq fois l'intensité moteur maximale inscrite sur la plaque signalétique.

 

Pour assurer une protection optimale du moteur immergé, réglez l'interrupteur de la protection du moteur selon les instructions suivantes :

1. Réglez le déclencheur de surintensité sur l'intensité moteur maximale indiquée.

2. Faites fonctionner la pompe une demi-heure à puissance normale.

3. Réglez le déclencheur de surintensité de plus en plus bas jusqu'à atteindre le point d'enclenchement.

4. Ensuite, réglez le déclencheur de surintensité 5 % au-dessus de ce point.

 

Attention

Si le réglage de déclenchement de l'interrupteur de la protection du moteur n'est pas effectué selon ces instructions, la garantie du moteur est nulle. La valeur d'ajustement maximale du déclencheur de surintensité ne doit pas dépasser l'intensité moteur maximale inscrite sur la plaque signalétique. Pour les moteurs à démarrage étoile-triangle, réglez l'interrupteur de protection du moteur comme suit mais gardez à l'esprit que ce réglage ne doit pas dépasser une valeur maximale de :

réglage de l'interrupteur de protection = intensité max. indiquée x 0.58

Pour les démarreurs étoile-triangle et les interrupteurs moteurs à autotransformateur, le temps de démarrage maximal accepté est de 2 secondes.

Grundfos vend différents appareils de protection du moteur, tel le module MP204.